Die Bibliothek M262Diagnostics ermöglicht die Gruppierung von Systeminformationen zu einer Anwendung Modicon M262 Logic/Motion Controller und den zugehörigen konfigurierten Geräten.
In der nachstehenden Tabelle werden die Merkmale der Bibliothek aufgeführt:
Eigenschaft |
Wert |
---|---|
Bibliothekstitel |
M262Diagnostics |
Firma |
Schneider Electric |
Kategorie |
Anwendung |
Komponente |
Core Libraries |
Standard-Namespace |
M262Diag |
Sprachmodell-Attribut |
qualified-access-only (Nur qualifizierter Zugriff) |
Aufwärtskompatible Bibliothek |
Ja (AWK) |
HINWEIS: Für diese Bibliothek wurde das Attribut „qualified-access-only“ zur Beschränkung auf einen qualifizierten Zugriff eingestellt. Das bedeutet, dass für den Zugriff auf die POUs, Datenstrukturen, Enumerationen (Aufzählungen) und Konstanten der Namespace der Bibliothek erforderlich ist. Der Standard-Namespace der Bibliothek lautet M262Diag.
Die Bibliothek M262Diagnostics wird vom Modicon M262 Logic/Motion Controller unterstützt.