Suspended (Methode)

Überblick

Typ:

Schnittstelle

Verfügbar ab:

V1.4.2.0

Übernommen aus:

Beschreibung

Die Methode stellt den Zustand Suspended (5) des PackML-Zustandsmodells dar.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_xIsFirstCycle

BOOL

Gibt an, ob die Zustandsmethode zum ersten Mal aufgerufen wird.

i_ifCommands

IF_StateCommands

Ermöglicht den Zugriff auf die Zustandsbefehle. So können Sie einen Befehl innerhalb der Zustandsmethode auslösen.

i_ifUnitMode

IF_UnitMode

Stellt Informationen zum Einheitensteuerungsmodus bereit.