Der Funktionsbaustein SF_ESPE überwacht die Schaltzustände einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (z.B. Lichtvorhang oder Lichtgitter) und führt an seinem Ausgang Stopp-Kategorie 0 aus. Über S_StartReset und S_AutoReset kann eine Anlaufsperre und eine Wiederanlaufsperre vorgegeben werden.
Die berührungslos wirkende Schutzeinrichtung wird in dieser Dokumentation kurz als BWS bezeichnet.
Wenn die angeschlossene BWS auslöst, dann sorgt der Funktionsbaustein dafür, dass das Freigabesignal an Ausgang S_ESPE_Out auf SAFEFALSE steuert. Der gesteuerte Prozess wird gestoppt.
Über S_StartReset wird die Anlaufsperre bei Bausteinaktivierung und/oder dem Start der Sicherheitssteuerung vorgegeben.
S_StartReset = SAFEFALSE |
Nach dem Start der Sicherheitssteuerung und/oder nach Bausteinaktivierung an Eingang Activate ist die Anlaufsperre aktiv. Die Anlaufsperre wird erst durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset aufgehoben. Beachten Sie den Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle. |
S_StartReset = SAFETRUE |
Nach dem Start der Sicherheitssteuerung und/oder nach Bausteinaktivierung an Eingang Activate ist keine Anlaufsperre aktiv. Beachten Sie dazu den Abschnitt "Warnhinweis bei Verwendung von ...". |
Das Aufheben der Anlaufsperre durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset kann dazu führen, dass Ausgang S_ESPE_Out sofort auf SAFETRUE steuert (in Abhängigkeit der Zustände an den übrigen Eingängen).
WARNUNG | |
---|---|
Über S_AutoReset wird die Wiederanlaufsperre vorgegeben, die aktiv ist, wenn die angeschlossene, vorher ausgelöste BWS nicht mehr ausgelöst ist (weil z.B. der Lichtvorhang oder das Lichtgitter nicht mehr unterbrochen ist).
S_AutoReset = SAFEFALSE |
Nachdem die vorher ausgelöste BWS nicht mehr ausgelöst ist, ist die Wiederanlaufsperre aktiv. Die Wiederanlaufsperre wird erst durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset aufgehoben. Nach Aufhebung der Wiederanlaufsperre wechselt der Status an Ausgang S_ESPE_Out von SAFEFALSE auf SAFETRUE. Beachten Sie den Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle. |
S_AutoReset = SAFETRUE |
Die Wiederanlaufsperre ist nicht vorgegeben. Sobald die vorher ausgelöste BWS nicht mehr ausgelöst ist und an Eingang S_ESPE_In wieder der Wert SAFETRUE anliegt, wechselt der Ausgang S_ESPE_Out automatisch auf SAFETRUE. Beachten Sie dazu den Abschnitt "Warnhinweis bei Verwendung von ...". |
Das Aufheben der Wiederanlaufsperre durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset kann dazu führen, dass Ausgang S_ESPE_Out sofort auf SAFETRUE steuert (in Abhängigkeit der Zustände an den übrigen Eingängen).
WARNUNG | |
---|---|
Die Anlauf-/Wiederanlaufsperre darf nur dann deaktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass bei einem Anlauf der Maschine/Anlage keine gefahrbringende Situation entstehen kann oder dass an anderer Stelle oder mit anderen Mitteln eine geeignete Anlauf-/Wiederanlaufsperre realisiert ist.
WARNUNG | |
---|---|