Dialog 'Sicherheitssteuerung' (Kontrolldialog)

Mit dem Dialog 'Sicherheitssteuerung' steuern Sie die Sicherheitssteuerung und die Kommunikation mit der Sicherheitssteuerung. Er wird deshalb auch als Kontrolldialog der Sicherheitssteuerung bezeichnet.

Je nach aktiver Betriebsart der Sicherheitssteuerung (die Steuerung erfolgt über diesen Dialog), wird der Dialog unterschiedlich dargestellt:

Kontrolldialog während des Zustands BETRIEB [Sicher] der Sicherheitssteuerung.

Kontrolldialog während des Zustands BETRIEB [Debug] der Sicherheitssteuerung.

Kontrolldialog, während des Zustands HALT [Debug] und bei aktivem Einzelzyklus-Betrieb der Sicherheitssteuerung.

HINWEIS:

Beim Umschalten der Sicherheitssteuerung vom sicheren Modus in den Debug-Modus oder umgekehrt, ändert der Kontrolldialog seine Farbe. Wenn sich die Farbe nicht ändert, konnte die Betriebsart nicht erfolgreich umgeschaltet werden.

Simulation der Sicherheitssteuerung aktiv

Solange der Simulationsmodus aktiviert ist und der sichere Modus simuliert wird, sieht der Kontrolldialog 'Sicherheitssteuerung' anders aus. Der Dialog hat dann keinen vollständig roten Hintergrund, sondern nur einen roten Rand. Im Debug-Modus sieht man keinen Unterschied zwischen Simulation und Sicherheitssteuerung.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Stellen Sie vor dem Drücken einer beliebigen Tastenfläche im Dialog 'Sicherheitssteuerung' sicher, dass das gewünschte Zielsystem (Sicherheitssteuerung oder Simulation) verbunden ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Je nach Betriebsart der Sicherheitssteuerung sind unterschiedliche Tastenflächen vorhanden.

Dialogelement

Bedeutung

Befehl verfügbar, wenn...

Status

Zeigt den aktuellen Betriebszustand der Sicherheitssteuerung an.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Mögliche Status der Sicherheitssteuerung".

n/a

Sicher

Schaltet die Sicherheitssteuerung in den sicheren Modus um.

Debug-Modus aktiv

Debug

Schaltet die Sicherheitssteuerung in den Debug-Modus um.

Sicherer Modus aktiv

Stop

Stoppt die Programmausführung auf der Sicherheitssteuerung.

Debug-Modus aktiv

Start

Startet die Programmausführung auf der Sicherheitssteuerung.

Debug-Modus aktiv

Halt

Hält die Programmausführung an, wobei die aktuellen Variablenwerte gehalten werden und aktiviert den Einzelzyklus-Betrieb (siehe unten stehende Beschreibung der Tastenfläche 'Einzelzyklus').

Debug-Modus ist aktiv und zyklische Ausführung (kein Einzelzyklus-Betrieb)

Senden

Sendet das Projekt und alle zugehörigen Daten an die Sicherheitssteuerung.

Siehe Thema "Senden eines Projekts an das Zielsystem".

Debug-Modus ist aktiv und Sicherheitssteuerung im Zustand 'STOP [Debug]' oder 'EIN [Debug]'

Format

Formatiert das Speichermedium in der Sicherheitssteuerung. Alle bereits an das Zielsystem gesendeten Programmdaten und Geräteparameter werden gelöscht.

Sicherheitssteuerung besitzt ein formatierbares Dateisystem und läuft im Debug-Modus (Zustand 'STOP [Debug]')

Info

Öffnet den Dialog 'Info Sicherheitssteuerung', in dem Informationen zu den aktuellen Projekten auf dem PC bzw. auf der Sicherheitssteuerung sowie über den Status der Sicherheitssteuerung angezeigt werden.

Debug-Modus oder sicherer Modus aktiv

Error

Lädt Fehlermeldungen vom Zielsystem in das Register 'Fehler Sicherheitssteuerung' des Meldungsfensters hoch.

Debug-Modus oder sicherer Modus ist aktiv und Sicherheitssteuerung hat zur Laufzeit Fehler gemeldet

Schließen

Schließt den Kontrolldialog der Sicherheitssteuerung.

Debug-Modus oder sicherer Modus aktiv

Hilfe

Öffnet dieses Hilfethema.

Debug-Modus oder sicherer Modus aktiv

Einzelzyklus

Aktiviert den Einzelzyklus-Betrieb und weist die Sicherheitssteuerung an, genau einen Programmzyklus abzuarbeiten und dann auf den nächsten Befehl zu warten.

Im Einzelzyklus-Betrieb wird der Status 'HALT [Debug]' angezeigt.

Debug-Modus und Einzelzyklus-Betrieb sind aktiv, d.h. die Tastenfläche 'Halt' (siehe oben) wurde gedrückt

Weiter

Deaktiviert den Einzelzyklus-Betrieb und fährt mit der zyklischen, kontinuierlichen Programmausführung fort (nur im Debug-Modus möglich).

Debug-Modus und Einzelzyklus-Betrieb sind aktiv, d.h. die Tastenfläche 'Halt' (siehe oben) wurde gedrückt