Interne Merker

Wenn Funktionen durch eine direkte Linie (von Verbindungspunkt zu Verbindungspunkt) miteinander verbunden sind, benötigt Machine Expert – Safety möglicherweise einen internen temporären Merker zum Kompilieren des Projekts.

Lässt sich der Datentyp eines internen Merkers nicht eindeutig durch die Struktur des Netzwerkes bestimmen, müssen Sie dies manuell mit Hilfe des Dialogs 'Merkertyp' vornehmen. Dieser Dialog enthält eine Dropdown-Combobox, in dem Sie den Datentyp des Merkers spezifizieren können. Der Dialog 'Merkertyp' wird durch Doppelklicken auf die jeweilige Verbindungslinie geöffnet.

HINWEIS:

Je nach Code-Kontext können Merker manuell ausgewählt werden, obwohl dies nicht zwingend notwendig wäre. In diesem Fall wird der manuell eingestellte Merkertyp nicht durch den Compiler geprüft.