Uscita S_RampMonitoringActive

Uscita che segnala il monitoraggio rampa attivo per la/e funzione/i di monitoraggio di sicurezza richiesta/e.

Il monitoraggio rampa può essere parametrizzato per le seguenti funzioni di monitoraggio di sicurezza:

Tipo di dati: SAFEBOOL

Collegamento: Se è necessario, il segnale può essere collegato a una variabile del tipo di dati SAFEBOOL o ad altre funzioni / altri blocchi di funzione di sicurezza per essere ulteriormente elaborato o valutato.

Valore

Descrizione

SAFETRUE

  • Il monitoraggio rampa è attivo per almeno una funzione di monitoraggio di sicurezza richiesta e

  • il blocco di funzione è attivo.

Se il monitoraggio rampa è attivo, durante l'intervallo t2 la curva di decelerazione viene monitorata e deve corrispondere alla rampa parametrizzata. Altrimenti la funzione di fallback della corrispondente funzione di sicurezza viene attivata immediatamente.

SAFEFALSE

  • Il monitoraggio rampa non è attivo per la/e funzione/i di monitoraggio di sicurezza richiesta/e o

  • il blocco di funzione non è attivo.

Se il monitoraggio rampa non è attivo, la curva di decelerazione non viene monitorata durante l'intervallo t2. Durante la fase di rampa discendente è possibile anche un'accelerazione. La funzione di sicurezza deve essere portata a termine correttamente al più tardi entro il tempo t2. Altrimenti la funzione di fallback della corrispondente funzione di sicurezza viene attivata immediatamente.