Questa sezione contiene informazioni sui seguenti argomenti:
Dopo aver messo in funzione e completato il progetto di sicurezza, si deve eseguire il procedimento di accettazione. Una volta superato questo procedimento, ogni modifica apportata al progetto significa ulteriori verifiche e rinnovate validazioni, con conseguente sforzo e costi.
Per evitare validazioni ripetute senza motivo, il Machine Expert – Safety mette a disposizione la possibilità di certificare il progetto di sicurezza. Un progetto certificato è protetto da password contro determinate modifiche (si veda la tabella sotto).
Per modificare un progetto già certificato è necessario immettere la password di certificazione.
La certificazione di un progetto, come anche la rimozione di una certificazione viene registrata nel registro eventi di sistema.
Selezionare 'Progetto > Certificazione progetti...'.
Il comando 'Certificazione progetti' è disponibile solo se il progetto è stato compilato correttamente.
Nel dialogo 'Certificazione progetti', definire una password di certificazione immettendola due volte nei due campi di immissione e confermare il dialogo.
Una password sicura è una password che non è stata condivisa con personale non autorizzato e non contiene informazioni personali o altrimenti ovvie. Inoltre una miscela di maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali offrono maggior sicurezza. La lunghezza della password deve essere di almeno 6 caratteri. La password rispetta maiuscole/minuscole e può contenere fino a 10 caratteri.
Il progetto ora è certificato e bloccato (le operazioni permesse sono elencate nella tabella qui sotto). La certificazione viene visualizzata nella barra di stato:
La certificazione di un progetto, come anche la rimozione di una certificazione viene registrata nel registro eventi di sistema.
La certificazione di progetti è possibile solo se il progetto è stato compilato correttamente.
Selezionare 'Progetto > Certificazione progetti...'.
Appare il dialogo 'Certificazione progetti'.
Immettere la password di certificazione e confermare il dialogo per sbloccare il progetto.
La seguente tabella riporta le operazioni permesse in un progetto certificato.
Azione |
Permessa |
---|---|
Resettare il registro eventi |
No, per eventi relativi al progetto Sì, per eventi di sistema |
Creare nuove UOP |
No |
Aprire UOP |
Sì |
Aprire FdL |
Sì |
Modificare la struttura di UOP |
No |
Modificare il codice di una UOP |
No |
Modificare la definizione di variabili |
No |
Modificare la parametrizzazione di dispositivi |
No |
Compilare il progetto |
Sì |
Stato variabili (visualizzazione dei valori attuali delle variabili) |
Sì |
Scaricare (download) il progetto |
Sì |
Commutare in modalità di debug |
Sì |
Forzare variabili in modalità di debug |
Sì |
Sovrascrivere variabili in modalità di debug |
Sì |
Editare la documentazione di progetto (informazioni sul progetto) |
No |
Scaricare file |
Sì |
Modificare il progetto con le funzioni "Sostituisci" e "Sostituisci globale" |
No |
Una password monouso per sbloccare la certificazione del progetto si può ottenere dal Machine Expert – Safety.
Selezionare 'Progetto > Certificazione progetti...'.
Nel dialogo 'Certificazione progetti', immettere una password che contiene da 6 a 10 caratteri.
Tenere premuto il tasto <Ctrl> durante la conferma del dialogo 'Certificazione progetti' con 'OK'.
Appare il dialogo 'Password monouso per certificazione' contenente un codice di richiesta password generato dal Machine Expert – Safety.
Chiamate il vostro rappresentante Schneider Electric locale per ricevere una password monouso per il codice generato.
Immettere la password ricevuta nel dialogo 'Password monouso per certificazione' per sbloccare il progetto.