Come usare la Guida online

NOTA:

Per la comprensione delle descrizioni riportate in questa Guida online sono necessarie conoscenze preliminari di MS-Windows.

Come richiamare la Guida online

Per richiamare la Guida online

  • Selezionare il comando 'Sommario' nel menu '?'.

    Appare il sommario della Guida. Cercare l'argomento che interessa come descritto qui sotto.

    O

  • premere <F1> in un dialogo attivo o in una finestra attiva.

    Appare l'argomento della Guida (sensibile al contesto) per il controllo attivo o la finestra attiva.

    O

  • premere <Shift> + <F1> mentre è selezionato un elemento/oggetto in un foglio di lavoro (ad es, una variabile o qualsiasi oggetto o blocco), per richiamare l'argomento della Guida che si riferisce all'elemento/oggetto.

Cercare un argomento nella Guida

Dopo aver aperto il sommario della Guida dal menu '?' ci sono diverse possibilità per trovare le informazioni che servono.

  • Si può usare la scheda 'Sommario' per sfogliare la Guida.

  • Si può cliccare sulla scheda 'Indice' e immettere la parola chiave che si sta cercando.

  • Si può cliccare su 'Cerca' per usare la funzione di ricerca testo completo. Immettere la richiesta nella casella di testo. Racchiudere l'espressione tra virgolette per trovare solo gli argomenti che contengono letteralmente il testo di ricerca. Tenere conto delle opzioni di ricerca riportate in fondo alla scheda 'Cerca'.

    Dopo aver cliccato su 'Elenca argomenti' o premuto <Invio>, viene visualizzato un elenco di argomenti che contengono l'espressione di ricerca.

    Per visualizzare l'argomento che occorre, cliccare due volte sulla relativa posizione nell'elenco di risultati.

  • Si può navigare con l'ausilio delle barre di navigazione posizionate in cima a ciascuna pagina della Guida. In questo modo è possibile anche accedere alle pagine di navigazione.

  • Anche le pagine di navigazione del sistema HTML5 della Guida mettono a disposizione una funzione di ricerca nell'angolo in alto a destra.

Testi della Guida con triangolo di espansione/contrazione

Alcune informazioni della Guida sono contenute in comandi di espansione/compressione ("toggle"). I comandi di espansione/compressione hanno forma di triangolo e si trovano all'inizio di una riga.

 Quando il triangolo di espansione/compressione è chiuso si vede solo il titolo e il testo contenuto è nascosto.

 In stato aperto, il triangolo di espansione/compressione visualizza il contenuto su sfondo colorato.

In alto a destra di ogni pagina che contiene almeno uno di questi comandi, i pulsanti 'Espandi tutto / comprimi tutto' permettono di espandere/chiudere tutti i comandi di espansione/compressione nell'argomento attuale della Guida.

NOTA:

I comandi di espansione/compressione vengono stampati come da visualizzazione attuale. Prima di stampare una pagina, espandere tutte le sezioni che interessano!

Richiamare la Guida per funzioni / blocchi di funzione

Machine Expert – Safety mette a disposizione una Guida completa per le funzioni / i blocchi di funzione firmware. La Guida per funzioni e blocchi di funzione è accessibile in tre modi diversi:

  • Selezionare '? > Guida per BF/FU' per aprire il sommario.

  • Richiamare informazioni della Guida in modo mirato per ciascuna funzione /ciascun blocco di funzione nell'Assistente di editazione come segue: Cliccare con il tasto destro del mouse sulla funzione / sul blocco di funzione che occorre nella sezione di selezione dell'Assistente di editazione e selezionare 'Guida per BF/FU' dal menu di contesto.

  • In un foglio di lavoro (FdL) di codice SBF/LD, cliccare con il tasto destro del mouse su una funzione / un BF e selezionare 'Guida per BF/FU' dal menu di contesto.