ION-Sitzungen
Eine ION-Sitzung verwendet eine Token-ID zur Authentifizierung von ION-Anfragen bei einem Gerät. Mit der ersten ION-Anfrage werden die Benutzeranmeldedaten an das Gerät gesendet. Nach einer erfolgreichen Validierung erstellt das Gerät eine eindeutige, nicht übertragbare Token-ID für ION-Sitzungen. Nachfolgende ION-Anfragen werden mithilfe der Token-ID für ION-Sitzungen und nicht anhand der Benutzeranmeldedaten validiert.
Eine Token-ID für ION-Sitzungen hat eine fest eingestellte Sitzungszeitüberschreitung bei Inaktivität von 5 Minuten.
Für die Aktivierung von ION-Sitzungen ist keine Konfiguration erforderlich.
Hinweis: Eine ION-Sitzungsauthentifizierung ist sowohl Teil von ION über TCP als auch von ION über TLS (Secure ION).
Verwandte Konzepte: