Secure ION
Secure ION oder ION über TLS erhöhen die Sicherheit des ION-Protokolls durch den Einsatz eines mit TLS(Transport Layer Security) verschlüsselten Tunnels zwischen dem Gerät und dem Software-Client.
Hinweis: Die zusätzliche TLS-Schicht gilt nur für eine TCP/IP-basierte Verbindung (Ethernet). Sie gilt nicht für serielle Kommunikationsschnittstellen.
Für die Verwendung von Secure ION muss Ihre IT-Infrastruktur entsprechend konfiguriert sein, um den Datenverkehr über den Secure ION-Port zu ermöglichen. Der Standardport für Secure ION ist 7443.
Verwandte Konzepte:
Secure ION-Sicherheitszertifikate
Verwandte Aufgaben: