Modbus-Zuordnungsübersicht
Die Standard-Modbus-Registerinformationen (Zuordnungsübersicht) für Ihr Messgerät sind verfügbar auf www.se.com.
Die Modbus-Registerinformationen umfassen:
- Register und zugeordnete Werte
- Formate und Skalierungen
- Zusätzliche Details, sofern zutreffend
HINWEIS: Die Modbus-Register Ihres Messgeräts sind anders ausgeführt als die von vorherigen Geräten mit ION-Architektur. Wenn Sie auf Ihrem Messgerät Modbus-Client-Informationen konfigurieren, dann vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Modbus-Registeradressierung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Modbus-Zuordnungsübersicht Ihres Messgeräts.
Ihr Messgerät hat eine fest eingestellte (statische) Register-Zuordnungsübersicht, die die gängigsten Messwerte enthält. Diese Zuordnungsübersicht wird durch eine Reihe von Datenzuordnungsmodulen definiert, die auch die Werte bestimmen, die auf den Messgerät-Webseiten oder auf dem Display angezeigt werden. Die Bezeichnungen der Datenzuordnungsmodule basieren auf der Art der Informationen, die sie Modbus zuordnen:
Datenzuordnungsmodul | Beschreibung |
---|---|
Data Mapping Dmd | Ordnet kW-, kVA- und kVAR-Mittelwertdaten wie „kW Gleitf.-MW Lief.“ (Gleitfenstermittelwert Kilowatt geliefert) zu sowie Strommittelwerte wie „I a Gleitf.-MW“ (Strom-Gleitfenstermittelwert für Phase A). |
Data Mapping Egy | Ordnet Daten für kWh, kVAh und kVARh geliefert und bezogen zu, einschließlich bedingter, Quadranten- und inkrementeller Energien. |
Data Mapping EN | Ordnet EN 50160-Energiequalität-Konformitätsdaten des aktuellen Intervalls zu. |
Data Mapping EN Prev | Ordnet EN 50160-Energiequalität-Konformitätsdaten des vorherigen Intervalls zu. |
Data Mapping IEEE519 | Ordnet IEEE 519-Oberwellen-Konformitätsdaten zu. |
Data Mapping I/O | Ordnet Eingangsimpulsmessungsdaten, Alarme, Rücksetzungen und Rücksetzungszähler zu. |
Data Mapping Meas | Ordnet Spannungs-, Strom-, Leistungs-, Leistungsfaktor- und Frequenzdaten für 1-Sekunden- und Halbperiodenmessungen zu. Das Einrichtungsregister „Cfg Modbus Map Enable“ befindet sich möglicherweise auf diesem Modul. |
Data Mapping PQ | Ordnet Energiequalitätsdaten wie Crestfaktor, K-Faktor und Klirrfaktor zu, einschließlich IEC 61000-4-30-Energiequalität-Konformitätsdaten |
Data Mapping Stats | Ordnet statistische niedrige, mittlere und hohe Datenwerte zu, wie z. B. „Ia mittel“ (Strom-Durchschnittswert für Phase A). |
Data Mapping TOU | Ordnet Nutzungszeitdaten (TOU) zu, wie z. B. Saisons, Raten und Mittelwert pro Saison wie etwa „kW Gleitf.-MW Bez. A“ (Gleitfenstermittelwert Kilowatt bezogen in Saison A). |
Sie können über Modbus-Slave-Module zusätzliche Modbus-Informationen zu verschiedenen Modbus-Registern hinzufügen oder Informationen duplizieren, die sich bereits in der fest eingestellten Zuordnungsübersicht befinden.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenzuordnungsmodul und Modbus-Slave-Module in der ION Reference-Hilfe.