Optionsmodul-Digitalausgänge über ION Setup konfigurieren
So konfigurieren Sie die Optionsmodul-Digitalausgänge über ION Setup:
- Starten Sie ION Setup.
- Öffnen Sie den Setup Assistant für Ihr Messgerät.
- Wählen Sie Expansion Modules > Option Modules aus.
-
Wählen Sie die Modulregisterkarte aus, die dem Optionsmodul mit dem Digitalausgang entspricht, den Sie konfigurieren wollen.
Tipp: Die Registerkarten entsprechen dem Steckplatz, in dem das Optionsmodul installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Optionsmodule.
-
Wählen Sie den Digitalausgangskanal und dann Edit aus.
Der Einrichtungsbildschirm für diesen Digitalausgang wird angezeigt.
-
Konfigurieren Sie den Digitalausgang, indem Sie einen Parameter und dann Edit auswählen.
Klicken Sie nach der Parameterkonfiguration auf OK, um die Einstellung im Messgerät zu speichern.
Parameter Wert/Bereich Beschreibung Source Digital/Boolean Verknüpfen Sie diesen Eingang mit dem Wert, der den Zustand des Digitalausgangs bestimmt.
Wenn keine Verknüpfung mit einer Quelle besteht, wird der Zustand des Digitalausgangs von den Werten für „Force ON“ und „Force OFF“ bestimmt.
Force ON Pulse Verknüpfen Sie diesen Eingang mit einem Impuls, der die Aktivierung des Digitalausgangs für die „PulseWidth“-Dauer erzwingt, und zwar unabhängig vom Quelleneingang. Force OFF* Pulse Verknüpfen Sie diesen Eingang mit einem Impuls, der die Deaktivierung des Digitalausgangs erzwingt. Normal* Pulse Wenn Impulse an diesen Eingang übermittelt werden, wechselt der Treiber des Digitalausgangs von „Force ON“ zu „Source“. EventLog Mode Log Off/Log On Damit wird festgelegt ob Ereignisse Protokolleinträge generieren. Polarity Inverting/non-inverting Damit wird festgelegt, ob das Signal an die digitale Schnittstelle invertiert ist oder nicht. PulseWidth 0–2.000.000 Damit wird die Dauer des Impulses (in Sekunden) festgelegt.
Wird dieser Parameter auf „0“ eingestellt, ist der Digitalausgang fortlaufend aktiviert.
Port - Der physische Digitalausgangsanschluss. Es werden nur verfügbare Anschlüsse angezeigt. * Diese Parameter sind nur dann gültig, wenn die Impulsdauer auf „0“ eingestellt wird.
-
Wählen Sie Send aus.