Anzeigeeinheiten-Skalierung über ION Setup konfigurieren
Sie können die Einheiten der Messwerte, die auf dem Display und den Webseiten angezeigt werden, über ION Setup anpassen.
Die Konfiguration der Anzeigeeinheiten-Skalierung ist ein erweitertes Verfahren, für das fundierte Kenntnisse Ihres Messgeräts, seiner grundlegenden Architektur und des Systems, in dem es installiert ist, erforderlich sind.
Angaben dazu, welche Werte mit den geänderten Einheiten angezeigt werden, finden Sie in den Informationen zu den Display- und Webseiten-Einheiten in der Modbus-Zuordnungsübersicht Ihres Messgeräts, die auf www.se.com erhältlich ist.
HINWEIS: Anwenderspezifische Einheiten und Auflösungseinstellungen werden für Strom- und Spannungswerte automatisch angepasst, sodass auf dem Display keine falschen Nullwerte angezeigt werden.
- Starten Sie ION Setup.
- Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät im erweiterten Modus her.
- Navigieren Sie zum Ordner „Display Options Modules“ und doppelklicken Sie auf das Modul im rechten Fenster.
Der Bildschirm Display Options wird angezeigt.
- Wählen Sie die Registerkarte Setup Registers aus.
- Wählen Sie die Anzeigeeinheiten aus, die Sie konfigurieren möchten: Voltage Units, Current Units, Power Units oder Energy Units. Klicken Sie auf Edit.
Es wird ein Einheiten-Auswahlbildschirm angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschten Einheiten aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie dann auf OK.
- Wenn Sie die Konfiguration der Anzeigeeinheiten abgeschlossen haben, klicken Sie auf Send, um die Änderungen auf das Messgerät zu übertragen und den Bildschirm Display Options zu schließen.
Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigeoptionsmodul in der ION Reference-Hilfe.