Sicherheitseinstellungen auf mehrere Messgeräte anwenden
Auf andere Messgeräte kann eine SCF-Datei (Sicherheitskonfigurationsdatei) angewendet werden. Wenn es Unterschiede zwischen den Funktionen der Messgeräte gibt, zeigt ION Setup an, dass die betreffende Funktion nicht verfügbar ist.
Voraussetzungen:
- Messgerätverbindung mit ION Setup
- Anmeldedaten
- Gespeicherte Sicherheitskonfigurationsdatei (.scf)
Hinweis
Datenverlust
Vermerken Sie die Benutzer- und Kennwort-Informationen für Ihr Messgerät an einem sicheren Ort.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Datenverlust führen.
So wenden Sie die Sicherheitseinstellungen auf mehrere Messgeräte an:
- Öffnen Sie ION Setup >, wählen Sie das Messgerät und dann > Setup Assistant aus.
- Security > Security Mode > Send. Das Dialogfeld „Open Security Configuration File“ wird angezeigt.
- Öffnen Sie die Sicherheitskonfigurationsdatei des Messgeräts.
TIPP: Öffnen Sie die Sicherheitsprotokolldatei, um die gewünschte SCF-Datei festzulegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Messgerät-Sicherheitskonfigurationsdatei öffnen.
- Klicken Sie auf Yes, um die Sicherheitsaktualisierung zu bestätigen.
- Klicken Sie auf Exit.
Die Sicherheitseinstellungen in der SCF-Datei werden an das Messgerät gesendet.