Messgerät-Sicherheitskonfigurationsdatei öffnen
Die Sicherheitseinstellungen des Messgeräts sind in einer verschlüsselten Sicherheitskonfigurationsdatei (SCF) gespeichert.
Verwenden Sie ION Setup, um eine SCF-Datei zu öffnen.
Voraussetzungen:
- Messgerätverbindung mit ION Setup
- Geräteanmeldeinformationen.
- Zugriff auf die Sicherheitskonfiguration.
So öffnen Sie die Sicherheitskonfigurationsdatei des Messgeräts:
- Öffnen Sie in ION Setup den Setup Assistant für Ihr Messgerät.
- Wählen Sie Security > Security Mode > Edit aus.
- Geben Sie bei Aufforderung das Messgerätkennwort ein und wählen Sie OK aus.
-
Wählen Sie die SCF-Datei, die Sie bearbeiten möchten, und dann Open aus.
Der Bildschirm Select security mode wird angezeigt.
- Wählen Sie den Grad der Kennwortkomplexität (Password Complexity) aus.
Tipp: Bewegen Sie den Mauszeiger über das Dropdown-Menü, um weitere Informationen zu den Erzwingungsregeln für jede Option anzuzeigen.
- Geben Sie einen Wert für Minimum Password Length ein.
Hinweis: Die Minimum Password Length kann bis zu 16 Zeichen betragen. Der Wert muss mindestens 6 Zeichen sein, wenn die Password Complexity auf „IEEE 1686-2013“ oder „NERC CIP-007-5“ eingestellt ist.
-
Wählen Sie Next aus.
Die Einstellungen der Messgerät-Sicherheitskonfiguration werden im ION Setup-Sicherheitsassistenten geöffnet.
Als Nächstes konfigurieren Sie die Messgerät-Sicherheitseinstellungen.
Verwandte Themen: