Protokolle deaktivieren und aktivieren und Portnummern ändern

Deaktivieren Sie unnötige und nicht verwendete Kommunikationsprotokolle und -schnittstellen, wie z. B. SFTP, das Standard-ION-Protokoll und Netzwerkschnittstellen, um die Angriffsfläche des Messgeräts zu verringern. Durch die Änderung der Portnummern-Standardwerte wird die Vorhersehbarkeit der Portnutzung erschwert. Angaben zu den Port-Standardeinstellungen finden Sie unter „Protokolle, Ports und Anschlüsse“.

Lassen Sie Secure ION für Konfigurationsänderungen und -aktualisierungen aktiviert. Wenn Secure ION deaktiviert ist, verwenden Sie stattdessen das Display, die Modbus-Programmierung oder die Webseiten, um auf das Messgerät zuzugreifen.

Voraussetzungen:

  • Messgerätverbindung mit ION Setup
  • Anmeldedaten
  • Sicherheitskonfigurations-Zugriffsberechtigungen

Hinweis

ZUGRIFFS VERLUST 

Stellen Sie sicher, dass Ihnen ausreichende Zugriffsmöglichkeiten zur Kommunikation mit Ihrem Gerät sowie zur Konfiguration Ihres Geräts zur Verfügung stehen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verlust des Zugriffs auf das Gerät führen.

 

So deaktivieren und aktivieren Sie Protokolle und ändern Portnummern:

  1. Wählen Sie in ION Setup das Messgerät aus und öffnen dann den Setup Assistant.
  2. Klicken Sie auf Communications > Advanced Ethernet > Protocols.
  3. Wählen Sie das Protokoll aus und klicken Sie dann auf Edit.
  4. Ändern Sie die Standard-Portnummer.
  5. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Protokoll.
  6. Klicken Sie auf OK.
  7. Klicken Sie auf Exit.