Aktualisierte Sicherheitseinstellungen auf das Messgerät übertragen
Wenn Sie die Konfiguration der Messgerät-Sicherheitseinstellungen abgeschlossen haben, übertragen Sie die aktualisierten Einstellungen auf das Messgerät.
So übertragen Sie die aktualisierten Sicherheitseinstellungen auf das Messgerät:
- Klicken Sie im ION Setup-Sicherheitsassistenten auf Next, bis Sie das Sicherheitsassistenten-Fenster mit der Schaltfläche Finish erreichen.
 - Klicken Sie auf Finish. Ein Feld mit einer Bestätigungsmeldung wird geöffnet.
 - Klicken Sie auf Yes, um Ihre Änderungen zu bestätigen.
 
ION Setup überträgt Ihre Sicherheitskonfigurationsänderungen auf das Messgerät.
Als Nächstes speichern Sie die Sicherheitskonfigurationsdatei.