Einbruchs-/Spitzenalarme über ION Setup konfigurieren
So konfigurieren Sie die Einbruchs-/Spitzenalarm-Einstellungen über ION Setup:
- Starten Sie ION Setup.
- Öffnen Sie den Setup Assistant für Ihr Messgerät.
- Klicken Sie auf Alarming > Sag/Swell.
- Wählen Sie den zu konfigurierenden Parameter aus und klicken Sie auf Edit.
Das Einrichtungsdialogfeld für diesen Parameter wird angezeigt.
- Konfigurieren Sie die Parameter nach Bedarf.
Die Werte, die Sie einstellen müssen, variieren je nach Art des Einbruch-/Spitzenalarms, den Sie konfigurieren.
| Parameter | Wert/Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Enable/Disable | Enabled oder Disabled |
Damit wird festgelegt, ob die Einbruch-/Spitzenaufzeichnung und -alarmierung aktiviert ist. |
| Nominal | 1–999.999 |
Die primäre Effektivwertspannung für das Stromnetz. Verwenden Sie für ein Gerät in Dreieckschaltung die Phase-Phase-Spannung und für ein Gerät in Sternschaltung die Phase-Neutral-Spannung. Weitere Informationen zur Konfiguration des Spannungsmodus finden Sie unter Messungsparameter konfigurieren. |
| Swell Limit | Prozentsatz vom Nennwert | Damit wird der Spitzengrenzwert als Prozentsatz der Nennspannung festgelegt. |
| Sag Limit | Prozentsatz vom Nennwert | Damit wird der Einbruchsgrenzwert als Prozentsatz der Nennspannung festgelegt. |
| Hysteresis | Prozentsatz – siehe Beschreibung |
Damit wird die Amplitudendifferenz zwischen dem Einbruchs- oder Spitzengrenzwert und dem Schwellenwert festgelegt, bei dem das Energiequalitätsereignis als abgeschlossen gilt. Wenn z. B. das Messgerät einen Einbruchsgrenzwert von 90 % des Nennwerts hat und die Hysterese auf 2 % eingestellt ist, heißt das, dass die Spannung bei einem Einbruchsereignis auf 92 % des Nennwerts zurückkehren muss, damit das Einbruchsereignis als abgeschlossen gilt. |
| Alarm priority | Siehe Beschreibung |
Wählen Sie die Alarmpriorität aus, die Sie mit Einbruch-/Spitzenalarmen verknüpfen möchten. Damit ein Alarm ohne Auswirkungen auf andere Messgerätfunktionen nicht angezeigt wird, stellen Sie dessen Alarmpriorität auf Info Only ein. |
| Parameter | Wert/Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Enable/Disable | Enabled oder Disabled |
Damit wird festgelegt, ob die Einbruch-/Spitzenaufzeichnung und -alarmierung aktiviert ist. |
| Nominal | 1–999.999 | Damit wird der Nennstromwert festgelegt, der für die Stromeinbruchs- oder Stromspitzenerkennung verwendet wird. |
| Pickup | Prozentsatz vom Nennwert | Damit wird der Prozentsatz festgelegt, um den der Stromwert vom Nennstrom abweichen muss, um als Einbruch oder Spitze eingestuft zu werden. |
| Dropout | Prozentsatz vom Nennwert | Damit wird der Prozentsatz vom Nennwert festgelegt, um dessen Wert der Strom ansteigen bzw. absinken muss, damit dies als Ende des Einbruchs oder der Spitze gewertet wird. |
| Hysteresis | N.z. |
Zeigt die Amplitudendifferenz zwischen den Einbruchs- oder Spitzen-Auslöse- und Abfallwerten an. Um den Hysterese-Wert zu ändern, ändern Sie die Werte für „Pickup“ oder „Dropout“. |
| Alarm priority | Siehe Beschreibung |
Wählen Sie die Alarmpriorität aus, die Sie mit Einbruch-/Spitzenalarmen verknüpfen möchten. Damit ein Alarm ohne Auswirkungen auf andere Messgerätfunktionen nicht angezeigt wird, stellen Sie dessen Alarmpriorität auf Info Only ein. |