Erweiterte Energiequalität konfigurieren

Verfügbar auf: Advanced und Standard

Verwenden Sie ION Setup, um die Messgerät-Energiequalitätsüberwachung und -Protokolleinstellungen für IEC 61000-4-30, EN 50160, IEEE 519 sowie für schnelle Spannungsänderungen (RVC) zu konfigurieren.

Voraussetzungen und Hinweise

Vergewissern Sie sich, dass die Einbruchs-/Spitzenalarme aktiviert und konfiguriert sind. Ausführliche Informationen zur Einrichtung von Einbruchs-/Spitzenalarmen finden Sie unter Einbruchs-/Spitzenalarme über ION Setup konfigurieren.

Hinweis: IEC 61000-4-30 muss aktiviert sein, bevor die EN 50160- oder IEEE 519-Protokollierung konfiguriert werden kann.

Hinweis

DATENVERLUST

  • Aktivieren Sie die Einbruchs-/Spitzenalarme, bevor Sie Funktionen für Energiequalitätsstörungen konfigurieren.
  • Aktivieren Sie IEC 61000-4-30, bevor Sie andere Energiequalitätsüberwachungs- und -aufzeichnungsfunktionen aktivieren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Datenverlust führen.

 

So konfigurieren Sie die erweiterte Energiequalität:

  1. Starten Sie ION Setup.
  2. Öffnen Sie den Setup Assistant für Ihr Messgerät.
  3. Klicken Sie auf Power Quality > Advanced PQ.
  4. Konfigurieren Sie IEC 61000-4-30.
  5. (Optional) Konfigurieren Sie EN 50160.
  6. (Optional) Konfigurieren Sie IEEE 519.
  7. (Optional) Konfigurieren Sie RVC.

IEC 61000-4-30 konfigurieren

So konfigurieren Sie IEC 61000-4-30:

  1. Wählen Sie 4-30 Enable aus.
  2. Klicken Sie auf Edit, um die IEC 61000-4-30-Protokollierungsparameter Ihres Messgeräts zu konfigurieren.
  3. Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf:
    Einrichtung von IEC 61000-4-30
    ParameterBeschreibung
    EnabledWählen Sie diese Option aus, wenn Sie die IEC 61000-4-30-Überwachung aktivieren wollen.

    Hinweis: Diese Option muss für die Überwachung der EN 50160- oder IEEE 519-Parameter aktiviert sein.

    ThresholdDamit wird der Prozentsatz der Nennspannung festgelegt, der eine Störung darstellt. Wenn Sie diese Option z. B. auf 10 % von 120 V Nennspannung einstellen, tritt eine Störung auf, wenn die Spannung auf 12 V und darunter abfällt.
    HysteresisDamit wird der Prozentsatz über dem Wert „Threshold“ festgelegt, der das Ende der Störung darstellt. Wenn Sie diese Option z. B. auf 2 % einstellen, gilt die Störung als beendet, wenn die Spannung auf (10 % + 2 %) der Nennspannung bzw. auf 14,4 V und darüber ansteigt.
    Log 4-30 3s measurementsWählen Sie diese Option aus, wenn Sie die 3-Sekunden-Intervalldatenaufzeichnung für IEC 61000-4-30 aktivieren wollen.
    Log 4-30 10s measurementsWählen Sie diese Option aus, wenn Sie die 10-Sekunden-Intervalldatenaufzeichnung für IEC 61000-4-30 aktivieren wollen.
  4. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Auf dem Bildschirm Advanced PQ wird die neue Konfiguration angezeigt.

EN 50160 konfigurieren

So konfigurieren Sie EN 50160:

  1. Wählen Sie EN50160 Enable aus.
  2. Wenn Sie alle protokollierten EN 50160-Daten löschen möchten, klicken Sie auf Reset und dann zur Bestätigung auf Yes.

  3. Klicken Sie auf Edit, um die EN 50160-Protokollierungsparameter Ihres Messgeräts zu konfigurieren.

    Hinweis: Sie müssen IEC 61000-4-30 aktivieren, bevor das Messgerät mit der Überwachung der EN 50160-Parameter beginnen kann.

  4. Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf:
    Einrichtung von EN 50160
    ParameterBeschreibung
    EnabledWählen Sie diese Option aus, wenn Sie die EN 50160-Überwachung aktivieren wollen.
    Nominal VoltageDamit wird der für EN 50160 verwendete Nennspannungswert festgelegt.
    Nominal FrequencyDamit wird die für EN 50160 verwendete Nennfrequenz festgelegt.
    Log EN50160 measurementsWählen Sie diese Option aus, wenn Sie die EN 50160-Parameter protokollieren wollen.

    Hinweis: Für die Protokollierung der Parameter müssen Sie die EN 50160-Überwachung aktivieren.

  5. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Auf dem Bildschirm Advanced PQ wird die neue Konfiguration angezeigt.

IEEE 519 konfigurieren

So konfigurieren Sie IEEE 519:

  1. Wählen Sie 519 Enable aus.
  2. Klicken Sie auf Edit, um die IEEE 519-Protokollierungsparameter Ihres Messgeräts zu konfigurieren.

    Hinweis: Sie müssen IEC 61000-4-30 aktivieren, bevor das Messgerät mit der Überwachung der IEEE 519-Parameter beginnen kann.

  3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Harmonics Limits die IEEE 519-Edition aus, die das Messgerät für die Analyse von Oberwellendaten verwenden soll.

  4. Klicken Sie auf Next.

  5. Konfigurieren Sie die Spannungseinstellungen nach Bedarf:
    Einrichtung von IEEE 519
    ParameterBeschreibung
    Nominal VoltageZeigt den für IEEE 519 verwendeten Nennspannungswert an.

    Hinweis: Wenn Sie die Nennspannung ändern, müssen Sie zu diesem Einrichtungsbildschirm zurückkehren und die IEEE 519-Konfiguration aktualisieren.

    <Bus voltage options>

    Wählen Sie die Busspannung am Verknüpfungspunkt aus.

    Wählen Sie Disabled aus, wenn Sie keine IEEE 519-bezogenen Daten protokollieren möchten.

  6. Klicken Sie nach dem Festlegen der Busspannung auf Next, um die IEEE 519-Stromparameter zu konfigurieren.
    Einrichtung von IEEE 519
    ParameterBeschreibung
    Maximum short circuit currentGeben sie den maximalen Kurzschlussstrom am Verknüpfungspunkt ein.
    Maximum demand load currentGeben Sie den maximalen Laststrommittelwert am Verknüpfungspunkt ein.
    RatioHier wird das Verhältnis vom maximalen Kurzschlussstrom zum maximalen Laststrommittelwert angezeigt. Damit werden die Spannungs- und Stromverzerrungsgrenzwerte bestimmt.
  7. Klicken Sie auf Next, um den Bildschirm mit den Spannungs- und Stromverzerrungsgrenzwerten für die Oberwellen anzuzeigen.

    Es werden die Oberwellen 2 bis 50 und die THD/TDD-Werte mit den entsprechenden eingestellten Grenzwerten für „Voltage Distortion %“ und „Current Distortion %“ angezeigt.

  8. Klicken Sie auf Finish, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Auf dem Bildschirm Advanced PQ wird die neue Konfiguration angezeigt.

RVC konfigurieren

So konfigurieren Sie RVC:

  1. Wählen Sie RVC Enable aus.
  2. Klicken Sie auf Edit, um die RVC-Funktion Ihres Messgeräts zu konfigurieren.

    Hinweis: Sie müssen das Einbruchs-/Spitzenmodul aktivieren, bevor das Messgerät mit der Überwachung und Erfassung von RVC beginnen kann.

  3. Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf:
    Einrichtung von schnellen Spannungsänderungen
    ParameterBeschreibung
    Enabled
    • Disabled: ION Setup hat erkannt, dass das Einbruchs-/Spitzenmodul deaktiviert ist. Rufen Sie Alarming > Sag/Swell auf und aktivieren Sie die Einbruchs-/Spitzen-Funktion, damit das Messgerät RVC erfassen kann.

    • Yes: Die RVC-Überwachung ist aktiviert.

    • No: Die RVC-Überwachung ist deaktiviert.

    ThresholdDamit wird der Effektiv-Spannungsgrenzwert (als Prozentsatz) festgelegt, der überschritten werden muss, damit ein RVC-Ereignis eintritt.
    HysteresisDamit wird die Amplitudendifferenz (als Prozentsatz) zwischen den Start- und End-Ansprechwerten für ein RVC-Ereignis festgelegt.
  4. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Auf dem Bildschirm Advanced PQ wird die neue Konfiguration angezeigt.