Ereignisprotokoll-Standardkonfiguration
Ihr Messgerät protokolliert alle Konfigurationsänderungen, Messgerät-Zugriffsereignisse und Stromnetzereignisse.
Sie können bestimmte Leistungsmerkmale wie etwa die Digitaleingänge so konfigurieren, dass ein Ereignis protokolliert wird, wenn das Leistungsmerkmal seinen Zustand ändert (z. B. wenn der Digitaleingang vom deaktivierten in den aktivierten Zustand wechselt).
Ihr Messgerät-Ereignisprotokoll kann von anderen Komponenten Ihres Energieüberwachungssystems genutzt werden. Sie sollten die Standardkonfiguration des Ereignisprotokolls nur dann ändern, wenn Sie genau wissen, welche Auswirkungen die Änderungen auf die Komponenten des Energieüberwachungssystems, auf die von ihnen verwendeten Daten und auf den Speicher Ihres Messgeräts haben.
Nur Personen, die über fortgeschrittene Kenntnisse zur ION-Architektur und der Messgerätvorlage verfügen, sollten Änderungen an der Ereignisprotokoll-Standardkonfiguration vornehmen.
Das Ereignisprotokoll wird vom Ereignisprotokoll-Steuermodul gesteuert, über das Sie eine Prioritätsabschaltung für die Ereignisaufzeichnung einrichten können. Ereignisse mit einer Prioritätsnummer, die größer als der Abschaltwert ist, werden aufgezeichnet, und Ereignisse mit niedrigeren Prioritäten werden verworfen. Dieser Wert ist werkseitig so eingestellt, dass alle relevanten Ereignisse im Messgerät-Ereignisprotokoll aufgezeichnet werden. Ereignisprioritätswerte reichen von 0 bis 255, wobei ein typischer Abschaltwert bei 5 liegt.
HINWEIS: Alarme werden durch Ereignisse von bestimmten ION-Modulen generiert. Die Alarmstufe wird von der Priorität des zugehörigen Ereignisses bestimmt. Damit ein Alarm deaktiviert, das zugehörige Ereignis aber trotzdem aufgezeichnet wird, stellen Sie die Alarmpriorität auf Nur Information ein. Um sowohl den Alarm als auch das Ereignis zu deaktivieren, stellen Sie die Alarmpriorität auf Keine ein.
Weitere Informationen zum Ereignisprotokoll-Steuermodul und zu Ereignisprioritäten für bestimmte ION-Module finden Sie unter Ereignisprotokoll-Steuerungsmodul in der ION Reference-Hilfe.