Leistungsqualitätsmessungen
Ihr Messgerät überwacht die Spannungskanäle, um Energiequalitätsereignisse zu erfassen und aufzuzeichnen.
Störungsereignisaufzeichnung
Das Messgerät misst und zeichnet
Protokollierung mit Energiequalitätsnormen
Verfügbar auf: Advanced und Standard
Das Messgerät protokolliert Energiequalitätsdaten gemäß den folgenden Normen:
- EN 50160
- IEC 61000-4-30
- IEEE 519
Die auf Ihrem Messgerät verfügbaren Funktionen variieren zwischen den Funktionssätzen. Weitere Informationen zu Funktionssatz-Unterschieden finden Sie unter ION7400-Reihe – Überblick.
Erweiterte Energiequalitätsfunktionen
Das Messgerät unterstützt erweiterte Energiequalitätsfunktionen:
- Störungsrichtungserkennung: Das Messgerät kann Einbruchs-/Spitzenstörungen erfassen, die Informationen analysieren und die Richtung der Störung relativ zum Messgerät bestimmen. Auf diese Weise können Sie die Quelle einer Störung schneller und genauer bestimmen, Wiederholungen verhindern und zudem Stillstandszeiten minimieren.
Die Störungsrichtungserkennung ist nur mit Advanced- und Standard-Funktionssätzen verfügbar.
- COMTRADE: Das Messgerät kann Wellenformdaten im COMTRADE-Format (COMmon Format for TRAnsient Data Exchange) speichern. COMTRADE-Daten können mithilfe einer SFTP-Client-Anwendung heruntergeladen werden.
- Sollwerterlernung: Sie können Ihr Messgerät so konfigurieren, dass es bestimmte störungsrelevante Werte erlernt, wie z. B. was einen Einbruch, eine Spitze oder einen oberen bzw. unteren Sollwert darstellt.