Voraussetzungen für eine Messgerät-Firmware-Aktualisierung

Erstellen Sie vor einer Aktualisierung Sicherungskopien von allen Messgerätdaten, laden Sie die neueste ION Setup-Version herunter und überprüfen Sie die Verbindungsanforderungen.

Die Firmwareversion, die Sie für die Aktualisierung verwenden, muss mit Ihrem Messgerät kompatibel sein. Achten Sie auch darauf, dass die Versionsnummer höher ist als die Ihrer vorhandenen Firmware.

Sicherheitskopie von anwenderspezifischen Messgerät-Webseiten erstellen

Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Webseiten-Dateien, wenn diese angepasst wurden.

Durch den Aktualisierungsprozess werden alle vorhandenen Messgerät-Webseiten überschrieben.

Hinweis

VERLUST VON BENUTZERDEFINIERTEN WEBSEITEN

Erstellen Sie Sicherheitskopien von anwenderspezifischen Webseiten, bevor Sie eine Aktualisierung der Messgerät-Firmware durchführen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verlust von anwenderspezifischen Webseiten-Funktionen führen.

 

Um Sicherheitskopien der Messgerät-Webseiten zu erstellen, kopieren Sie den Ordner web in einen lokalen Ordner auf dem Computer, auf dem eine SFTP-Client-Anwendung ausgeführt wird.

Sicherheitskopie von anwenderspezifischen Messgerät-Frameworks erstellen

Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Messgerätvorlage, wenn das Messgerät eine anwenderspezifische Messgerätvorlage oder anwenderspezifische Messgerät-Frameworks verwendet.

Durch den Aktualisierungsprozess werden alle vorhandenen Messgerät-Frameworks überschrieben.

Hinweis

VERLUST VON BENUTZERDEFINIERTEN RAHMENWERKEN

Erstellen Sie Sicherheitskopien von anwenderspezifischen Frameworks, bevor Sie eine Aktualisierung der Messgerät-Firmware durchführen. Durch den Aktualisierungsprozess werden vorhandene Messgerät-Frameworks überschrieben.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verlust von anwenderspezifischen Framework-Funktionen führen.

 

Sicherheitskopie der kumulierten Energiewerte erstellen

Zeichnen Sie vor einer Aktualisierung die auf dem Messgerät kumulierten Energiewerte auf. Geben Sie diese Werte nach der Aktualisierung erneut ein. Siehe Kumulierte Energiewerte über ION Setup bearbeiten.

Neueste ION Setup-Version herunterladen

Für eine Aktualisierung der Messgerät-Firmware, ist die aktuellste Version von ION Setup erforderlich.

  1. Starten Sie ION Setup.
  2. Klicken Sie auf Help > Check for Updates.
  3. Öffnen Sie einen Webbrowser und rufen Sie https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ auf, um die neueste Version von ION Setup herunterzuladen.
  4. Wenn Sie nicht über die aktuellste Version verfügen, dann laden Sie die Installationsdatei herunter und führen Sie sie zur Aktualisierung von ION Setup aus.

Verbindungsanforderungen

  • Verwenden Sie eine Ethernet-TCP-Direktverbindung, um Verzögerungen zu verhindern und Aktualisierungs-Fehlerrisiken zu vermeiden, die mit langsameren Kommunikationsverbindungsmethoden einhergehen. Bestimmte Firmware-Aktualisierungen lassen sich nicht über serielle oder Ethernet-Gateway-Verbindungen durchführen.
  • Für Display-, Webseiten- und Optionsmodul-Firmware-Aktualisierungen ist eine „SFTP über Ethernet“-Verbindung erforderlich.
  • Verwenden Sie einen Computer, der mit demselben Ethernet-Netzwerk wie das Messgerät verbunden ist (physisch oder über eine Remotedesktop-Verbindung).
  • Für eine Aktualisierung der Optionsmodul-Firmware müssen die Optionsmodule am Messgerät angeschlossen sein.