Kumulierte Energiewerte über ION Setup bearbeiten

Sie können Energiewerte wie kWh und kVARh über ION Setup bearbeiten.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie die kumulierten Energiewerte aufgezeichnet haben, bevor Sie die Firmware Ihres Messgeräts aktualisieren. Sie können diese Werte dann nach der Aktualisierung erneut eingeben.

Hinweis: Bei Messgeräten mit aktivierter Verrechnungssicherheit muss die Verrechnungssicherheit zuerst deaktiviert werden, bevor kumulierte Energiewerte bearbeitet werden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Sperrung der Verrechnungsmessung am Messgerät.

  1. Starten Sie ION Setup.
  2. Öffnen Sie den Setup Assistant für Ihr Messgerät.
  3. Klicken Sie auf Template.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Register Edit. Klicken Sie auf Energy und dann auf Display. Geben Sie (bei Aufforderung) das Kennwort Ihres Messgeräts ein und klicken Sie auf OK.

    Der Bildschirm „Register Editor“ wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Edit, um die Bearbeitung zu aktivieren.
  6. Geben Sie nach Bedarf Werte für kWh, kVAh und kVARh ein. Klicken Sie zum Abschluss auf Send.

    Hinweis: Nur Werte, deren Kontrollkästchen markiert ist, werden an das Messgerät gesendet.

  7. Klicken Sie auf Close, um den Bildschirm „Register Editor“ zu schließen.