Gerätespezifische Informationen

Herstellungsinformationen zum Messgerät können vom Werkmodul oder mithilfe von Modbus-Befehlen abgerufen werden.

Das Messgerät-Werkmodul speichert u. a. folgende Messgerätdaten:

  • Gerätetyp

  • Seriennummer

  • Herstellername

  • Optionen

    HINWEIS: Das Register „Options“ enthält die Geräte-Bestellreferenz für Geräte, die mit einer Firmwareversion ab 4.6.0 ausgeliefert wurden.

Sie können ION Setup im erweiterten Modus verwenden, um die Inhalte der Werkmodul-Einrichtungsregister anzuzeigen. Sie können auch Modbus-Befehle nutzen, um die Modbus-Register auszulesen, die den entsprechenden Werkmodul-Registern zugeordnet sind.

HINWEIS: Nicht alle ION-Geräte-Einrichtungsregister sind werkseitig Modbus-Registern zugeordnet.

Weitere Informationen finden Sie unter Werkmodul in der ION Reference-Hilfe.