Cambiar la contraseña predeterminada

Modifique la contraseña predeterminada de 0 para evitar los accesos no autorizados. Los ajustes de cuenta predeterminados suelen ser el origen de los accesos no autorizados por parte de usuarios malintencionados.

Requisitos previos:

Para cambiar la contraseña predeterminada:

  1. En el Security Wizard de ION Setup, haga clic en Next para ir hasta Define individual users/passwords.
  2. Resalte USER1 y, a continuación, haga clic en Password.
  3. Introduzca y confirme la nueva contraseña.
  4. Consejo: Coloque el puntero sobre los campos de texto para obtener información sobre los requisitos de caracteres. Utilice una combinación de caracteres diferentes para reforzar la contraseña. Una contraseña puede tener hasta 16 caracteres.

    aviso

    PÉRDIDA DE ACCESO

    Asegúrese de que la contraseña establecida es compatible con el panel frontal del dispositivo y con el software utilizado para comunicarse con el dispositivo.

    El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.

    Aunque ION Setup admite contraseñas de hasta 16 caracteres, es posible que algunos clientes de software de ION aún no admitan contraseñas de más de 6 caracteres alfanuméricos.

  5. Haga clic en OK.
  6. A continuación:

Requisitos previos:

Para cambiar la contraseña predeterminada:

  1. Seleccione User Accounts.
  2. Seleccione USER1y, a continuación, haga clic en Password.
  3. Vaya a Authentication y, a continuación:
    1. Introduzca y confirme la nueva contraseña.
    2. Introduzca la contraseña actual (contraseña predeterminada).
  4. aviso

    PÉRDIDA DE ACCESO

    Asegúrese de que la contraseña establecida es compatible con el panel frontal del dispositivo y con el software utilizado para comunicarse con el dispositivo.

    El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.

    Aunque CAE admite contraseñas de hasta 50 caracteres, es posible que algunos clientes de software de ION aún no admitan contraseñas de más de 6 caracteres alfanuméricos.

  5. Seleccione  Save.
  6. A continuación: