Abrir un archivo de configuración de seguridad de la central de medida

Los ajustes de seguridad de la central de medida se almacenan en un archivo de configuración de seguridad (SCF) cifrado.

Utilice ION Setup para abrir los archivos SCF.

Requisitos previos:

  • Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
  • Credenciales del dispositivo.
  • Acceso a la configuración de seguridad.

Para abrir el archivo de configuración de seguridad de la central de medida:

  1. En ION Setup, abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
  2. Seleccione Security > Security Mode > Edit.
  3. Si se le solicita, escriba la contraseña de la central de medida y, a continuación, seleccione OK.
  4. Seleccione el archivo SCF que desea editar y, a continuación, seleccione Open.

    Aparecerá la pantalla Select security mode.

  5. Seleccione Password Complexity.

    SUGERENCIA: Para obtener más información sobre las reglas de aplicación de cada opción, desplácese por la lista desplegable.

  6. Introduzca el valor de longitud mínima de la contraseña en Minimum Password Length.

    Nota: El valor de Minimum Password Length puede tener un máximo de 16 caracteres y debe tener 6 o más si el campo Password Complexity está configurado en IEEE 1686-2013 o NERC CIP-007-5.

  7. Seleccione Next.

Los ajustes de configuración de seguridad de la central de medida se abren en el ION Setup Security Wizard.

A continuación, configure los ajustes de seguridad de la central de medida.

Temas relacionados:

Almacenar archivos de configuración de seguridad