Deshabilitar y habilitar métodos de configuración de la central de medida

Limitar los métodos de configuración –como, por ejemplo, Modbus, las páginas web y la pantalla– y proporcionar acceso de solo lectura minimiza los posibles puntos de ataque a la central de medida.

Requisitos previos:

Para deshabilitar y habilitar métodos de configuración de la central de medida:

  1. En el Security Wizard de ION Setup, haga clic en Next para ir hasta Security Options.
  2. En Security Options:

    Marque o desmarque Enable Web para habilitar o deshabilitar la función de visualizar ajustes de la central de medida en línea mediante páginas web.

    Marque o desmarque Allow setup by webpages para habilitar o deshabilitar la función de modificar ajustes de la central de medida mediante páginas web.

    Marque o desmarque Allow Front Panel programming para habilitar o deshabilitar la función de modificar ajustes de la central de medida mediante la pantalla.

    Seleccione Modbus Access de la lista desplegable:

    • None – Deshabilita el acceso a la asignación Modbus integrada.
    • Read/Write – Habilita la configuración de parámetros de medición básicos utilizando únicamente el protocolo de comunicaciones Modbus.
    • Read Only – Habilita la función de leer parámetros de medición  utilizando únicamente el protocolo de comunicaciones Modbus. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
  3. A continuación: