Limitar el acceso de usuarios
Limite el acceso de usuarios al nivel de acceso mínimo necesario para que lleven a cabo sus funciones.
Revoque privilegios de usuario cuando ya no sean necesarios como consecuencia de un cambio de puesto, un traslado o la rescisión de una relación laboral. Las credenciales de usuario no caducan.
Nota: El número máximo de usuarios es 50. Es posible añadir o eliminar usuarios en cualquier momento.
Requisitos previos:
- Abrir un archivo de configuración de seguridad en el Security Wizard de ION Setup
Para definir el acceso de usuario:
- En el Security Wizard de ION Setup, haga clic en Next para ir hasta Define individual users/passwords.
- Para cada usuario, seleccione el usuario y, posteriormente, asigne sus permisos:
- A continuación:
- Continúe configurando los ajustes de seguridad de la central de medida, o;
- Haga clic en Finish para aplicar los cambios en la configuración de seguridad a la central de medida.
aviso
pérdida de datos
Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos.
Consulte la sección Acceso para obtener información de nuestros de nivel de acceso del dispositivo.