Configurer MQTT à l’aide de ION Setup

Utilisez le mode avancé dans ION Setup pour :

  • Sélectionnez les données à publier.

    Remarque : Les données proviennent de la liaison des registres de sortie numériques ION d’autres modules aux registres d’entrée du module MQTT Export. Vous ne pouvez pas relier d’autres types de registres ION. Pour plus d’informations, voir Aide ION Reference.

  • Entrez les informations de connexion entre le compteur et le disponible intermédiaire.

  • Vérifiez l’état de la connexion MQTT.

Conditions préalables :

  • Compréhension de l’architecture ION.

  • L’adresse IPv4, IPv6 ou le nom de domaine complet du courtier MQTT.

  • Accès complet à la configuration du compteur.

  • Vous avez chargé un fichier d’autorité de certification (CA) pour le courtier. Pour plus d’informations, consultez Chargement d’un fichier d’autorité de certification MQTT.

Pour configurer MQTT :

  1. Ouvrez ION Setup.
  2. Ouvrez le mode avancé pour votre appareil.

    Si vous y êtes invité, veuillez saisir les identifiants de l’appareil.

    Conseil : Pour ouvrir le mode avancé, Ctrl+Sélectionnez votre compteur dans Network Viewer.

  3. Ouvrez MQTT Export Modules.
  4. Si vous n’avez pas encore de module MQTT :

    1. Cliquez avec le bouton droit sur MQTT Export Modules.

    2. Sélectionnez Insert Module.

      MQTT Export 1 est créé.

  5. Ouvrez MQTT Export 1.
  6. Allez dans Inputs, sélectionnez la Source que vous souhaitez relier, puis sélectionnez Edit.

    L’écran ION Input Selection apparaît.

  7.  Reliez les entrées source :
    1. Pour relier une entrée à la fois :

      1. Aller dans Inputs, puis sélectionnez l’onglet Source du module MQTT que vous souhaitez relier.

      2. Allez dans Output Registers puis :

        1. Sélectionnez un type de module avec registre numérique.

        2. Sélectionnez le module que vous souhaitez ouvrir.

        3. Sélectionnez le registre numérique que vous souhaitez associer à la Source sélectionnée.

      3. Sélectionnez OK.

        Conseil : Vous devez sélectionner un registre pour que le bouton OK devienne actif.

      OU

    2. Pour relier plusieurs entrées à la fois :

      1. Aller dans Inputs, puis Maj+Sélectionnez ou Ctrl+Sélectionnez la plage de sources du module MQTT que vous souhaitez relier.

      2. Allez dans Output Registers puis :

        1. Sélectionnez un type de module avec registre numérique.

        2. Sélectionnez le module que vous souhaitez ouvrir.

        3. Sélectionnez le registre numérique que vous souhaitez associer à la plage Source.

        Conseil : ION Setup relie automatiquement le nombre correspondant de registres contigus disponibles après le registre de départ.

      3. Sélectionnez OK.

        Conseil : Vous devez sélectionner un registre pour que le bouton OK devienne actif.

    3. Répétez l’opération jusqu’à ce que toutes les liaisons souhaitées soient créées.

  8. Sélectionnez Setup Registers.
  9. Entrez vos Paramètres de connexion MQTT.
  10. Sélectionnez Send.
  11. Confirmez votre connexion MQTT.