Configuration des sorties logiques de module en option avec ION Setup

Pour configurer les sorties logiques de module en option avec ION Setup :

  1. Lancez ION Setup.
  2. Ouvrez Setup Assistant pour votre appareil.
  3. Sélectionnez Expansion Modules > Option Modules.
  4. Sélectionnez l’onglet de module correspondant au module en option comportant la sortie logique que vous souhaitez configurer.

    Conseil : Les onglets correspondent à l’emplacement dans lequel le module en option est installé. Pour plus d’informations, voir Modules en option.

  5. Sélectionnez le canal de sortie logique, puis sélectionnez Edit.

    L’écran de configuration pour cette sortie logique apparaît.

  6. Configurez la sortie logique en sélectionnant un paramètre, puis sélectionnez Edit.

    Après avoir configuré un paramètre, sélectionnez OK pour enregistrer le réglage dans le compteur.

    Paramètre Valeur/Plage Description
    Source Digital/Boolean

    Liez cette entrée à la valeur qui commande l’état de la sortie logique.

    Si la source n’est pas liée, l’état de la sortie logique est commandé par les paramètres Force ON, Force OFF.

    Force ON Pulse Liez cette entrée à une impulsion qui force l’activation de la sortie logique pour la durée définie par PulseWidth, indépendamment de la source d’entrée.
    Force OFF* Pulse Liez cette entrée à une impulsion qui force la désactivation de la sortie logique.
    Normal* Pulse L’impulsion émise par cette entrée fait passer le mode de commande de la sortie logique de Force ON à Source.
    EventLog Mode Log Off/Log On Spécifie si les événements génèrent des entrées de journal.
    Polarity Inverting/Non-Inverting Spécifie si le signal vers le port logique est inversé ou non inversé.
    Pulse Width 0-2 000 000

    Spécifie la durée de l’impulsion, en secondes.

    Si vous réglez ce paramètre sur 0, la sortie logique est constamment activée.

    Port - Connexion du port de sortie logique physique. Seuls les ports disponibles sont affichés.

    * Ces paramètres sont valides uniquement pour une largeur d’impulsion de 0.

  7. Sélectionnez Send.