Effacement complet du compteur

Effacez les données de l’appareil avant de le mettre hors service afin d’éviter toute fuite de données.

Conditions préalables :

  • Connexion de l’appareil avec ION Setup
  • Identifiants de connexion.
  • Privilèges d’accès à la configuration de la sécurité.

Avis

PERTE DE DONNÉES

Sauvegardez toutes les données importantes de l’appareil avant d’effectuer une réinitialisation.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.

 

Avis

PERTE D’ACCÈS 

Assurez-vous d’avoir un accès suffisant pour communiquer avec l’appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la perte de l’accès à l’appareil.

 

Votre appareil a peut-être enregistré des utilisateurs, des mots de passe ou des certificats. Effacez les données de l’appareil dans l’ordre suivant pour vous assurer qu’aucune information confidentielle ne reste sur l’appareil.

Avis

Perte de confidentialité

Veillez à suivre toutes les étapes d’effacement des données de l’appareil dans l’ordre indiqué.
Écrasez les registres du module de communication en dernier afin de maintenir la connectivité du compteur.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de confidentialité.

 

Pour effacer complètement le compteur :

  1. Écrasez le fichier de modèle du compteur. Cela remplace le modèle de compteur par le modèle d’usine par défaut. Voir Écrasement du fichier de modèle du compteur pour la procédure détaillée.
  2. Supprimez les fichiers du sous-dossier documents de SFTP à l’aide d’un logiciel client SFTP. Voir la section « SFTP » pour plus d’informations.
  3. Supprimez le certificat SSL personnalisé. Voir Suppression d’un certificat SSL personnalisé pour plus d’informations.
  4. Supprimez les pages Web. Voir Suppression des pages Web personnalisées pour plus d’informations.
  5. Supprimez le fichier de configuration CEI 61850. Cela désactive les fonctions liées au protocole CEI 61850. Voir Suppression d’un fichier de configuration CEI 61850 pour plus d’informations.
  6. Restaurez la configuration de sécurité par défaut. Voir Restauration de la configuration de sécurité par défaut pour plus d’informations.
  7. Écrasez les registres de module d’usine. Cela supprime les valeurs suivantes :
    • Propriétaire de l’appareil
    • Étiquette de l’appareil
    • Emplacement de l’appareil
    • Nom de l’appareil

    Voir Écrasement des registres de module d’usine pour plus d’informations.

  8. Effectuez une réinitialisation générale. Cela supprime les valeurs suivantes :
    • Journal d’événements, enregistrements de données et captures d’ondes
    • Fichiers d’événements de qualité de l’énergie (COMTRADE)
    • Énergie, mesures, min./max., facturation, mode test et valeurs moyennes maximales
    • Compteur de perturbations (creux/pointe), paramètres EN 50160 et statistiques.
  9. Écrasez les registres des modules de communication. Cela supprime les valeurs pour les détails de l’infrastructure du réseau. Voir Écrasement des registres de module de communication pour plus d’informations.