Instructions de nettoyage

Votre compteur est conçu pour un degré de contamination 2 : Les contaminants devraient normalement être non conducteurs. Il peut cependant arriver, à l’occasion, que la condensation entraîne une conductivité temporaire.

Vous devez périodiquement inspecter et nettoyer votre compteur. La contamination non conductrice pourrait avoir un impact négatif sur le compteur en entravant le flux d’air et donc le refroidissement. Les contaminants abrasifs peuvent réduire la durée de vie du compteur.

REMARQUE : Le compteur est classé IP30 (non protégé contre les liquides) La face avant de l’écran du compteur est classée IP54 (résistante à la poussière et à l’eau) ou IP65 (résistante à la poussière et à l’eau) Pour consulter les spécifications de l’afficheur de votre compteur, voir Afficheur.

Conditions préalables :

  • Coupez toute alimentation de l’appareil avant de le nettoyer.

danger

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE

  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respecter les consignes de sécurité électrique courantes. Consulter la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462 au Canada ou les autres normes locales.
  • Couper toute alimentation de cet appareil et de l’équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur ou dans l’équipement.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Ne pas de fier aux données de l’appareil pour déterminer si la tension est coupée.
  • Ne pas court-circuiter les bornes de secondaire du transformateur de tension (TT).
  • Ne pas ouvrir les bornes de secondaire du transformateur de courant (TC).
  • Sécurisez les conducteurs de secondaire des TC ou TCBP (transformateurs de courant basse puissance) de façon à éviter tout contact avec des circuits sous tension.
  • Considérer le câblage des communications et des E/S comme sous tension et dangereux jusqu’à preuve du contraire.
  • Remettre en place tous les appareils, portes et couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

Pour nettoyer le compteur et les accessoires : 

  • Utilisez de l’air comprimé (jusqu’à 30 PSI ou ~200 kPa) pour éliminer les contaminants non conducteurs à l’intérieur et autour du compteur ou de ses accessoires.
  • Nettoyez les surfaces du compteur à l’aide d’un chiffon humidifié à l’eau. *
  • REMARQUE : Ne laissez pas de liquides pénétrer dans l’appareil par les fentes de ventilation, les connecteurs ou autres ouvertures.

  • En cas de doute sur la bonne procédure à suivre pour éliminer les contaminants abrasifs du compteur ou de ses accessoires, contactez le service d’assistance ou votre représentant Schneider Electric. L’élimination inadéquate des contaminants peut annuler la garantie.

Pour nettoyer l’afficheur :

  • Essuyez l’écran à l’aide d’un chiffon humidifié à l’eau. *

*Vous pouvez utiliser de l’alcool isopropylique à 70 % au lieu de l’eau si cela est absolument nécessaire. Un nettoyage trop fréquent de l’appareil avec de l’alcool isopropylique pourrait endommager l’impression des étiquettes et des boutons. Si vous êtes préoccupé par le risque d’infection en touchant des surfaces, portez des gants ou utilisez un désinfectant pour les mains après l’utilisation.