Gestion des verrouillages et expirations de comptes utilisateurs
Si un compte utilisateur est bloqué, cet utilisateur peut quand même accéder à l’appareil en entrant la combinaison nom d’utilisateur / mot de passe correcte à l'aide d'un autre protocole et d'une autre méthode de communication. Le verrouillage est appliqué à chaque utilisateur, protocole et type de connexion. Par exemple, les protocoles série et Ethernet sont verrouillés séparément.
Les options de verrouillage des comptes utilisateurs et d’expiration sont les suivantes :
- Verrouillage après des tentatives de connexion infructueuses.
- Délai d’expiration de session pour le protocole ION uniquement.
- Durée du verrouillage
Conditions préalables :
- Connexion de l’appareil avec ION Setup
- Identifiants de connexion.
- Privilèges d’accès à la configuration de la sécurité.
Pour gérer les verrouillages et expirations de comptes utilisateurs :
- Ouvrez ION Setup > sélectionnez le compteur > Setup Assistant.
- Security > Security Mode > Edit. La boîte de dialogue Open Security Configuration File s’affiche.
- Sélectionnez le fichier de configuration de la sécurité (.scf) qui contient les paramètres actuels du compteur et cliquez sur Open. La boîte de dialogue Security Options s’ouvre.
- Cliquez sur Next pour passer à l’écran Select protocol lockout options.
- Sélectionnez chaque protocole et cliquez sur Edit pour modifier les valeurs de verrouillage et d’expiration de session :
- Verrouillage du protocole après des tentatives de connexion infructueuses.
- Délai d’expiration de session pour le protocole ION uniquement. Ceci est configurable car il n’y a pas d’action de connexion et de déconnexion utilisateur pour les sessions du protocole ION.
- Entrez une valeur pour Lockout duration en cas de verrouillage d’utilisateur.
- Cliquez sur Finish. Une boîte de message de confirmation s’ouvre.
- Cliquez sur Yes. La boîte de dialogue « Enregistrer sous » s’ouvre.
- Enregistrez le fichier SCF sous un nom unique pour éviter d’écraser les fichiers de configuration de la sécurité par défaut.
REMARQUE : Ouvrez le fichier journal de sécurité pour identifier le fichier .scf souhaité. Voir Configuration de la cybersécurité pour plus d’informations