Gestion des comptes utilisateurs
Les privilèges utilisateur peuvent être modifiés. Vous pouvez ajouter ou retirer des utilisateurs à tout moment. Le nombre d’utilisateurs est limité à 50.
Pour cette procédure, vous aurez besoin de ce qui suit :
- Connexion de l’appareil avec ION Setup
- Identifiants de connexion.
- Mode sécurité avancé activé.
- Privilèges d’accès à la configuration de la sécurité.
AVIS
PERTE DE DONNÉES
Notez et conservez en lieu sûr les identifiants d'utilisateur et mots de passe de l’appareil.
Le non-respect de ces instructions peut causer des dommages à l’équipement.
Pour gérer les comptes utilisateurs :
- Ouvrez ION Setup > sélectionnez le compteur > Setup Assistant.
- Security > Security Mode > Edit. La boîte de dialogue Open Security Configuration File s’affiche.
- Sélectionnez le fichier de configuration de la sécurité (.scf) qui contient les paramètres actuels du compteur et cliquez sur Open. La boîte de dialogue Security Options s’ouvre.
- Cliquez sur Next pour passer à l’écran ‘Define individual users/passwords’.
- Sélectionnez chaque utilisateur et attribuez les autorisations individuelles :
Le tableau suivant décrit l’accès à l’appareil associé à chaque niveau d’autorisation :
Niveau d’autorisation Accès à l’appareil Time Sync Access Régler l’heure du compteur et les paramètres de synchronisation d’horloge. Read Access Afficher les paramètres, sauf la configuration de sécurité. Peak Demand Reset Access Réinitialiser les valeurs moyennes maximales. Comm Config Access Configurer les paramètres de communication. Test Mode Access Basculez le compteur en mode test, si votre type de compteur le permet. Full Meter Config Access Configurer les paramètres du compteur. Security Config Access Configurer les paramètres de sécurité. - Cliquez sur Finish. Une boîte de message de confirmation s’ouvre.
- Cliquez sur Yes. La boîte de dialogue « Enregistrer sous » s’ouvre.
- Enregistrez le fichier SCF sous un nom unique pour éviter d’écraser les fichiers de configuration de la sécurité par défaut.
- Cliquez sur Exit.
REMARQUE : Ouvrez le fichier journal de sécurité pour identifier le fichier .scf souhaité. Voir Configuration de la cybersécurité pour plus d’informations