Écrans

Le compteur est livré avec des écrans de données préconfigurés du panneau avant pour répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs. Les types d’écrans disponibles varient selon le mode de fonctionnement actif du compteur (voir Modes de fonctionnement pour plus d’informations).

Les écrans du panneau avant peuvent également être personnalisés pour afficher pratiquement n’importe quelle mesure ou n’importe quel calcul. Par exemple, vous pouvez :

  • Changer les paramètres affichés, par exemple remplacer Vll par Vln ou Vllab par Vlna.
  • Régler une taille de caractères différente pour chaque écran.
  • Personnaliser différents aspects de l’affichage tels que la temporisation du rétroéclairage, le défilement automatique, la fréquence de mise à jour des valeurs, le mode d’affichage et les unités affichées.

Dans cette section, vous trouverez une description des écrans disponibles sur le panneau avant. Il explique également comment personnaliser l’affichage avec Power Monitoring Expert ou ION Setup.

 

Dans cette section :