Certificados de seguridad de Secure ION
Los dispositivos compatibles con Secure ION incluyen un certificado SSL autofirmado. Al conectar a un dispositivo con Secure ION, es necesario asociar un certificado a la conexión TLS.
Puede cargar un certificado firmado por una Autoridad de Certificación (AC). Para obtener más información, consulte la sección Cargar un certificado SSL personalizado.
Nota: Para minimizar los riesgos de ciberseguridad, utilice un certificado SSL firmado por una Autoridad de Certificación (AC) y controles de red externos. Para obtener más información sobre estos riesgos, consulte la sección Riesgos para la seguridad y estrategias de mitigación.
En ION Setup, puede visualizar la información del certificado, incluida la huella digital de SHA1, haciendo clic en View Certificate Info.
Por ejemplo:
ION Setup almacena el certificado cuando se utiliza el modo de red. En el modo Single Device, debe aceptar el certificado cada vez que se conecte a un dispositivo mediante Secure ION.
Conceptos relacionados