Secure ION

Secure ION, o ION por TLS, mejora la seguridad del protocolo ION  usando un túnel de cifrado Transport Layer Security (TLS) entre el dispositivo y el software cliente.

Nota: La capa TLS adicional solo se aplica a la conexión basada en TCP/IP (Ethernet). No se aplica a las comunicaciones serie.

Para utilizar Secure ION, la configuración de su infraestructura de TI debe permitir el flujo de tráfico en el puerto Secure ION. El puerto predeterminado de Secure ION es 7443.

Conceptos relacionados

Certificados de seguridad de Secure ION

Sesiones de ION

Tareas relacionadas

Conectar con un dispositivo mediante Secure ION