Configuración del LED de impulsos de energía mediante ION Setup

ION Setup permite configurar los LED de impulsos de energía de la central de medida para la generación de impulsos de energía.

  1. Inicie ION Setup.
  2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
  3. Seleccione LED Pulsing.
  4. Seleccione la ficha que se corresponda con el LED de impulsos de energía que desea configurar.
  5. Configure los parámetros básicos expuestos a continuación correspondientes a los indicadores LED de impulsos de energía de la central de medida.
Parámetros de los LED de impulsos de energía disponibles a través de ION Setup
Parámetro Descripción
Source Vincula esta entrada con el valor que desea reflejar en el LED.
Enable La configuración de este ajuste debe correr a cargo de usuarios con conocimientos avanzados de ION, la plantilla del dispositivo y el sistema de alimentación al cual se conecta el dispositivo.
Int Mode Especifica el modo de integración del LED (directo, inverso, absoluto o neto)
Kt Cantidad de energía procedente de la fuente que es necesaria para hacer que el LED genere impulsos.
Pulse Width

Tiempo mínimo en segundos entre las transiciones de impulsos del indicador LED.

Pulser Mode Determina el momento en el que los LED de impulsos de energía emiten impulsos:
  • Always: los indicadores LED de impulsos de energía siempre emiten impulsos en función del valor de su fuente de energía.
  • Test Only: los indicadores LED de impulsos de energía únicamente emiten impulsos cuando la central de medida se encuentra en modo de prueba.
Pulse ovrld

Por lo general, la generación de impulsos indica que el LED de impulsos de energía debería funcionar con normalidad.

La suspensión de los impulsos indica que el LED de impulsos de energía no es capaz de generar impulsos con la rapidez suficiente. Modifique el valor de Kt de modo que se reduzca el número de impulsos de energía o el recuento de impulsos de energía, si el dispositivo que recopila los impulsos admite esta función.

Nota: Para aplicar una configuración avanzada, vaya al modo avanzado de ION Setup y modifique, desactive o añada un nuevo Módulo Calibration Pulser. Se trata de procedimientos avanzados que solo debe realizar si cuenta con conocimientos avanzados de ION y del sistema de alimentación al que se encuentra conectada la central de medida.

Para obtener más información , consulte Calibration Pulser Module en la ayuda de ION Reference.