Configuración de salidas digitales de módulos opcionales mediante ION Setup

Para configurar las salidas digitales de módulos opcionales mediante ION Setup:

  1. Inicie ION Setup.
  2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
  3. Seleccione Expansion Modules > Option Modules.
  4. Seleccione la pestaña del módulo que se corresponda con el módulo opcional cuya salida digital desee configurar.

    Consejo: Las pestañas se corresponden con la ranura en la que está instalado el módulo opcional. Para obtener más información, consulte la sección Módulos opcionales.

  5. Seleccione el canal de salida digital y, a continuación, seleccione Edit.

    Aparecerá la pantalla de configuración de esa salida digital.

  6. Configure la salida digital seleccionando un parámetro y, a continuación, seleccionando Edit.

    Tras haber configurado un parámetro, seleccione OK para guardar la configuración en la central de medida.

    Parámetro Valor/rango Descripción
    Source Digital/Boolean

    Vincule esta entrada con el valor que determina el estado de la salida digital.

    Si Source no se vincula, el estado de la salida digital viene determinado por los valores de Force ON y Force OFF.

    Force ON Pulse Vincule esta entrada con un impulso que fuerza la activación de la salida digital durante el periodo de PulseWidth, independientemente de la entrada de Source.
    Force OFF* Pulse Vincule esta entrada con un impulso que fuerza la desactivación de la salida digital.
    Normal* Pulse La aplicación de impulsos en esta entrada cambiará el impulsor de la salida digital de Force ON a Source.
    EventLog Mode Log Off/Log On Indica si un evento genera entradas de registro
    Polarity Inverting/Non-inverting Especifica si la señal enviada al puerto digital es invertida o no invertida.
    PulseWidth 0-2.000.000

    Especifica la duración del impulso, medida en segundos.

    Si se establece este parámetro en 0, se activa la salida digital de forma permanente.

    Port - Conexión física del puerto de la salida digital. Solo se muestran los puertos disponibles.

    * Estos parámetros solo son válidos cuando PulseWidth se establece en 0.

  7. Seleccione Send.