Ajuste del modo de seguridad avanzada

La seguridad de la central de medida está basada en una gestión de accesos e inicios de sesión de usuarios y una complejidad de contraseñas altamente restrictivas.

Nota: Le recomendamos que utilice el modo de seguridad avanzada.

Para obtener información detallada sobre las capacidades del modo de seguridad avanzada, consulte la sección Modo de seguridad avanzada.

Requisitos previos:

  • Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
  • Credenciales de inicio de sesión.
  • Privilegios de acceso a la configuración de seguridad

Para configurar la seguridad avanzada:

  1. Abra ION Setup > Seleccione la central de medida > Setup Assistant.
  2. Security > Security Mode > Edit. Se abrirá el cuadro de diálogo Open Security Configuration File.
  3. Seleccione el archivo de configuración de seguridad advanced.scf.
  4. Haga clic en Open. Si se le solicita, haga clic en Yes para utilizar la seguridad avanzada.
  5. A continuación: