Modo de seguridad avanzada
El modo de seguridad avanzada le permite añadir hasta 50 usuarios y ofrece un inicio de sesión seguro y funciones de gestión de privilegios.
Nota: Le recomendamos que utilice el modo de seguridad avanzada.
En este tema se enumeran las capacidades del modo de seguridad avanzada y se proporciona información detallada sobre los permisos de acceso de usuario y el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.
Capacidades del modo de seguridad avanzada
La siguiente tabla enumera las capacidades de seguridad del módulo de seguridad avanzada:
| Capacidad de seguridad | Descripción |
|---|---|
| Solidez de las credenciales y contraseñas de usuario | Utilizar una única cuenta para acceder a la central de medida mediante una contraseña numérica para iniciar sesión. |
| Utilizar múltiples cuentas de usuario con contraseñas alfanuméricas para iniciar sesión y realizar cambios de configuración. | |
| Utilice cualquier combinación caracteres válidos hasta un máximo de 16. | |
| Defina un requisito de longitud de contraseña mínima. | |
| Aplique los requisitos de caracteres de contraseña siguiendo las opciones de complejidad de contraseñas estándar del sector. | |
| Indicaciones sobre la seguridad de las contraseñas mediante ION Setup. | |
| Bloqueos y tiempos de espera en las cuentas de usuario. | Definir criterios de bloqueo para las cuentas de usuario tras un número determinado de intentos de inicio de sesión fallidos y establecer el periodo del tiempo de espera de evento. |
| Privilegios de usuario | Cuentas de usuario, permisos variables para acceso de lectura, modo de prueba, o privilegios de configuración. |
| Páginas web | Deshabilitar o habilitar páginas web para visualizar datos de la central de medida en línea utilizando un navegador web (Web Server). |
| Configuración |
Deshabilitar o habilitar la función para configurar la central de medida mediante:
|
| Deshabilitar o habilitar la sincronización horaria. | |
| Contraseña obligatoria para realizar cambios de configuración de la sincronización horaria de difusión utilizando la pantalla o protocolos de comunicaciones. | |
| Registros e informes de eventos de ciberseguridad |
Configurar registros y alarmas de eventos de ciberseguridad utilizando prioridades de evento. |
Acceso de usuarios (solo en modo de seguridad avanzada)
La siguiente tabla enumera los datos de acceso de usuario en el modo de seguridad avanzada:
| Tipo de acceso | Permiso |
|---|---|
| Time Sync Access | Establecer la hora y los parámetros de sincronización horaria de la central de medida. |
| Read Access | Visualizar parámetros, salvo los relativos a la configuración de seguridad. |
| Peak Demand Reset Access | Restablecer los valores de demanda punta. |
| Comm Config Access | Configurar los ajustes de comunicaciones. |
| Test Mode Access | Cambiar a modo de prueba si está disponible en el tipo de central de medida que está utilizando. |
| Full Meter Config Access | Configurar los ajustes de la central de medida. |
| Security Config Access | Configurar ajustes de seguridad |
Cuentas de usuario (solo en modo de seguridad avanzada)
La siguiente tabla enumera los datos de las cuentas de usuario en el modo de seguridad avanzada:
| Nombre de usuario | Contraseña predeterminada | Descripción de la cuenta | |
|---|---|---|---|
| User1 | 0 (cero) | Administrador predeterminado. Esta cuenta dispone de pleno acceso a la central de medida, incluida su configuración. | |
| User2 | 0 (cero) | Usuario de solo lectura predeterminado. Esta cuenta dispone de acceso de solo lectura. | |
| User3, User4, etc. User50 | - | Estas cuentas de usuario no están activadas y no poseen contraseñas predeterminadas. | |
Temas relacionados:
Cambiar la contraseña predeterminada
Soporte de seguridad preexistente
Resolución de problemas en el ajuste del modo de seguridad avanzada