Configuración de la supervisión de oscilaciones subsíncronas mediante ION Setup

El módulo Subsynchronous Oscillation (SSO) supervisa las frecuencias subsíncronas en el rango de 0 a 50 Hz. Se deberá vincular una entrada de Source y, opcionalmente, configurar grupos de frecuencias.

Nota: Este procedimiento solo cubre la configuración del módulo SSO, y no configura alarmas, registros ni otras acciones. Si necesita iniciar una acción cuando las oscilaciones superen un umbral, implemente esa lógica en la plantilla ION o en el sistema de supervisión.

El modo avanzado en ION Setup permite:

  • Seleccionar los datos de origen a supervisar.

    Nota: Los datos provienen de la vinculación de registros de salida numéricos ION de otros módulos con el registro de entrada del módulo Subsynchronous Oscillation. No es posible vincular otros tipos de registros ION. Para obtener más información, consulte la ayuda de ION.

  • (Opcional) Introduzca los grupos de frecuencias.

Requisitos previos:

  • Conocimiento de la arquitectura  ION.

  • Acceso completo a la configuración de la central de medida.

Para configurar la supervisión de oscilaciones subsíncronas:

  1. Abra ION Setup.
  2. Abra el modo avanzado de la central de medida.

    Si se le solicita, introduzca las credenciales del dispositivo.

    Consejo: Para abrir el modo avanzado, pulse Ctrl y seleccione la central de medida en el visor de red.

  3. Abra Subsynchronous Oscillation Modules.
  4. Si aún no dispone de un módulo Subsynchronous Oscillation:

    1. Haga clic con el botón derecho en Subsynchronous Oscillation Modules.

    2. Seleccione Insert Module.

      Se crea Subsynchronous Oscillation 1.

  5. Abra Subsynchronous Oscillation 1 o Subsynchronous Oscillation 2.
  6. Seleccione Inputs y, a continuación, seleccione Edit.

    Aparece la pantalla ION Input Selection.

  7.  Vincule la entrada de Source:  
    1. Vaya a Output Registers y, a continuación:

      1. Seleccione un tipo de módulo que tenga un registro numérico.

      2. Seleccione el módulo que desea abrir.

      3. Seleccione el registro numérico que desea vincular con la fuente seleccionada en Source.

    2. Seleccione OK.

      Consejo: Debe seleccionar un registro para que OK se active.

  8. (Opcional)  Introduzca los grupos de frecuencias:
    1. Seleccione Setup Registers.
    2. Seleccione Frequency Groups y, a continuación, seleccione Edit.
    3. Introduzca los grupos de frecuencias que desea supervisar. Para obtener más información sobre el formato, consulte la sección Grupos de frecuencias de oscilación subsíncrona.
    4. Seleccione OK.
  9. Seleccione Send.
  10. Confirma la configuración de SSO..