Editar valores de energía acumulada mediante ION Setup

Es posible editar los valores de energía como kWh y kVARh mediante ION Setup.

NOTA: Asegúrese de que ha registrado los valores de energía acumulada antes de actualizar el firmware de la central de medida. Puede volver a introducir estos valores tras la actualización.

NOTA: Las centrales de medida con bloqueo de consumo eléctrico deben desbloquearse para poder editar los valores de energía acumulada. Consulte la sección Aplicación del bloqueo de consumo eléctrico a la central de medida para obtener más información.

  1. Inicie ION Setup.
  2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
  3. Haga clic en Template.
  4. Haga clic en la ficha Register Edit, a continuación haga clic en Energy y después haga clic en Display. Escriba la contraseña de la central de medida (si así se le solicita) y haga clic en OK.

    Se muestra la pantalla Register Editor.

  5. Haga clic en Edit para habilitar la edición.
  6. Introduzca los valores de kWh, kVAh y kVARh según sea necesario. Haga clic en Send para finalizar.

    NOTA: Solamente se enviarán a la central de medida los valores con la casilla de verificación seleccionada.

  7. Haga clic en Close para cerrar la pantalla Register Editor.