Avis

FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils numériques de Classe B, conformément à l’article 15 du règlement de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences qui, en cas d’installation ou d’utilisation non conforme aux instructions, peuvent perturber les communications radio. Cependant, l’absence d’interférences dans une installation particulière ne peut être garantie. Si, malgré la conformité de cet équipement et toutes les précautions prises, il venait à produire des interférences nuisibles aux réceptions d’ondes radio ou de télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l’équipement), l’utilisateur est encouragé à corriger les interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

  • Réorienter ou déplacer l’antenne de réception
  • Éloigner l’équipement du récepteur
  • Brancher l’équipement sur une prise fonctionnant sur un circuit différent de celui où le récepteur est raccordé
  • Demander de l’aide au fabricant ou à un technicien radio/TV expérimenté

L’utilisateur est avisé que toute modification non expressément approuvée par Schneider Electric peut entraîner l’annulation du droit à utiliser l’équipement.

Cet appareil numérique est conforme à la norme CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B).