Configuration LPCT avec raccordement direct aux conducteurs
I1–I3
- Ouvrez ION Setup > et sélectionnez Setup Assistant pour le compteur >.
- Cliquez sur l’onglet Metering Setup > Basic.
- Réglez la valeur du primaire de transformateur LPCT :
- Sélectionnez PM1 CT Prim > Edit. La boîte de dialogue LVCS Configuration Setup s’ouvre.
- Saisissez la valeur du primaire LPCT.
- Cliquez sur OK.
- Réglez la valeur du secondaire de transformateur LPCT :
- Sélectionnez PM1 CT Sec > Edit. La boîte de dialogue LVCS Configuration Setup s’ouvre.
- Saisissez le rapport de transformation secondaire LPCT.
- Cliquez sur OK.
Les valeurs « CT Prim » et « CT Sec » sont enregistrées dans le registre de l’appareil.
I4 / I5
Configurez ces paramètres dans l’onglet Metering Setup > Advanced.