Paramètres BACnet/IP

Paramètre Valeurs Description
Paramètres d’identification de l’appareil    
ID d’appareil

0 à 4194302

Remarque : L’ID d’appareil peut être réglé sur 4194303, mais cette valeur ne doit être utilisée que pour indiquer que l’appareil BACnet n’est pas initialisé, désactivé ou inutilisé.

Spécifie le numéro d’instance de l’objet d’appareil BACnet (utilisé pour la propriété Object_Identifier). L’ID d’appareil par défaut est constitué des cinq derniers chiffres de l’adresse MAC (hexadécimale) convertis en décimales.

Il est recommandé de modifier l’ID d’appareil par défaut afin de réduire le risque qu’un pirate obtienne des informations sur l’appareil.

Conseil : L’ID d’appareil doit être unique sur le réseau BACnet/IP.

Paramètres de mode d’appareil    
Device Mode Normal, Foreign

Définit le comportement de l’appareil en tant qu’appareil BACnet :

  • Normal : Votre appareil communique sur le réseau BACnet sans avoir besoin d’être enregistré auprès d’un BBMD (BACnet Broadcast Management Device).

  • Foreign : Votre appareil est enregistré comme appareil étranger sur le réseau BACnet. Les demandes d’enregistrement sont envoyées au BBMD, défini par BBMD Address.

BBMD Address Adresse IPv4

Spécifie l’adresse IPv4 du BBMD auprès duquel votre appareil s’enregistre en tant qu’appareil étranger.

Si vous ne connaissez pas l’adresse BBMD, contactez votre administrateur réseau local.

Port 1 à 65535 Spécifie le port UDP du BBMD où les demandes d’enregistrement sont envoyées. Si ce champ est vide, le numéro de port par défaut est utilisé (47808).
Paramètres Object_Name    
Nom d’appareil Ethernet Jusqu’à 49 caractères

Spécifie la propriété Object_Name de l’objet d’appareil BACnet.

Conseil : La propriété Object_Name doit être unique sur le réseau BACnet/IP.

Par défaut, le compteur est nommé <meter type>-<last six digits of MAC address>. Par exemple, un compteur avec l’adresse MAC 006078173393 apparaîtra sur le réseau comme <meter type>-173393.

Remarque : Ethernet Device Name est également utilisé pour DHCP avec DNS et DPWS. La modification de Ethernet Device Name aura une incidence sur la manière dont vous accédez à votre appareil ou le trouvez à l’aide de DHCP et de DPWS.

Pour plus d’informations sur le module d’options BACnet, voir ION Reference, disponible sur www.se.com.