BACnet/IP
BACnet (Building Automation and Control Network) est un protocole de communication ouvert utilisé pour automatiser et contrôler les systèmes de gestion de bâtiment. La norme BACnet est gérée par l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Votre appareil peut agir comme un serveur BACnet/IP et fournir des valeurs spécifiques à votre système d’automatisation du bâtiment. BACnet/IP est un type de réseau BACnet basé sur Ethernet qui utilise des paquets UDP/IP.
Modes d’appareils pris en charge
Votre appareil peut agir comme un appareil BACnet normal ou étranger.
Mode d’appareil | Description | Objectif |
---|---|---|
Normales | Appareils qui communiquent à l’aide du protocole BACnet au sein du même réseau BACnet/IP . | Interopérabilité des appareils conformément à la norme BACnet. |
Étrangers | Appareils qui se trouvent sur un sous-réseau IP différent de celui du réseau BACnet/IP qu’ils cherchent à rejoindre. Les appareils étrangers doivent s’enregistrer auprès d’un BBMD sur le réseau BACnet/IP. |
Utile dans les scénarios où :
|
Pour plus d’informations, voir la note technique BACnet and ION Technology, disponible sur www.se.com.
Autres types d’appareils dans un réseau BACnet/IP
Le tableau suivant résume les autres appareils courants que l’on trouve dans un réseau BACnet/IP :
Type d’équipement | Description | Objectif |
---|---|---|
BBMD (BACnet Broadcast Management Device) | Appareils qui facilitent la distribution de la diffusion entre les dispositifs BACnet/IP sur différents sous-réseaux. | Utilisé pour transmettre les messages de diffusion d’un sous-réseau à un autre, ce qui permet aux messages de diffusion de traverser les routeurs IP. |
Routeur BACnet | Appareils qui interconnectent deux ou plusieurs réseaux BACnet. | Utilisé pour relier les réseaux, acheminer les messages et, si nécessaire, traduire les protocoles BACnet entre les réseaux. |