Configurer SNMP à l’aide des pages Web
Vous pouvez configurer le piégeage SNMP depuis les pages Web du compteur.
Téléchargez le fichier MIB ION depuis le site www.se.com.
- Connectez-vous aux pages Web du compteur.
- Sélectionnez Conf > Paramètres SNMP.
- Pour configurer les paramètres SNMP de votre compteur, sélectionnez la valeur de paramètre.
- Cliquez sur Appliq pour configurer les paramètres SNMP du compteur.
Paramètre | Plage | Description |
---|---|---|
Activer SNMP | Oui/Non | Activation ou désactivation de SNMP sur le compteur. |
Numéro de port SNMP | 161 (défaut) | Entrez le numéro du port SNMP du compteur. |
Contact système | - | Entrez le nom de votre administrateur système SNMP. |
Nom système | - | Entrez un nom descriptif pour votre appareil. |
Emplacement système | - | Entrez l’emplacement de votre appareil. |
Nom communautaire en lecture seule | - | Entrez la chaîne de communauté utilisée pour les requêtes SNMP « get » (lecture seule). |
Nom communautaire en lecture-écriture | - | Entrez la chaîne de communauté utilisée pour les requêtes SNMP « set » (lecture/écriture). REMARQUE : Vous pouvez utiliser la chaîne de communauté lecture/écriture pour les requêtes SNMP « get » (lecture seule). |
Activer les pièges SNMP | Activer/Désactiver | Activation ou désactivation des pièges SNMP sur le compteur. |
Activer les alarmes haute priorité | Oui/Non | Permet d’activer le piégeage des événements à l’origine d’alarmes de priorité élevée. |
Activer les alarmes moyenne priorité | Oui/Non | Permet d’activer le piégeage des événements à l’origine d’alarmes de priorité moyenne. |
Activer les alarmes basse priorité | Oui/Non | Permet d’activer le piégeage des événements à l’origine d’alarmes de priorité faible. |
Taille du tampon de rapport | 1–30 | Entrez le nombre maximal des messages pièges à stocker avant que les pièges soient envoyés. Les pièges seront envoyés lorsque le nombre de messages pièges sera supérieur ou égal à cette valeur. |
Temps de maintien du rapport | 1-300 secondes | Entrez une durée maximum de maintien des messages pièges. Les messages pièges sont envoyés si le temps écoulé depuis un événement de piège est supérieur ou égal à cette valeur. |
Adresse récepteur 1 du piège – Adresse récepteur 4 du piège | - | Entrez jusqu’à quatre adresses IP de destination auxquelles les messages pièges seront envoyés. |