Configuration de votre compteur comme client Modbus avec ION Setup
Vous pouvez configurer votre compteur comme appareil client-serveur Modbus sur connexion série ou Ethernet.
Avant de configurer le compteur comme client Modbus, assurez-vous que les appareils client et serveur partagent la même connexion physique et la même configuration.
Si le compteur est un client Modbus sur TCP/IP, les protocoles Modbus TCP/IP et Modbus RTU doivent être activés.
REMARQUE : Les appareils qui traitent plusieurs connexions Modbus TCP simultanées peuvent présenter des retards de communication. Vous devez donc adapter le paramètre de délai réseau en conséquence.
Lorsqu’il fonctionne en mode client Modbus sur TCP/IP, le compteur tente de communiquer avec chaque serveur pendant un maximum de 100 secondes (conformément à la norme RFC 1122) avant de passer au suivant.
Pour configurer votre compteur en tant que client Modbus sur connexion série ou Ethernet :
- Lancez ION Setup.
- Ouvrez Setup Assistant pour votre compteur.
- Cliquez sur Communications > 3rd Party Protocols > Modbus Master.
- Cliquez sur Add pour ajouter un appareil serveur Modbus.
La boîte de dialogue Modbus Device apparaît.
- Entrez les informations du serveur Modbus :
- Entrez le nom de l’appareil serveur Modbus et un suffixe d’étiquette (si applicable).
- Sélectionnez le type d’appareil serveur dans la liste déroulante Device Type.
- Entrez l’identifiant d’unité de l’appareil serveur Modbus dans la zone de texte Slave ID.
- Sélectionnez la connexion série ou TCP dans la liste déroulante Connected via. Il s’agit de la connexion entre le client Modbus et l’appareil serveur.
- Cliquez sur Connections. La boîte de dialogue Modbus Master Connections apparaît.
- Sélectionnez l’onglet correspondant à la connexion que vous souhaitez configurer.
- Configurez le type de connexion :
Type de connexion Configuration Serial connection
Sélectionnez le port de communication série connecté aux appareils serveurs Modbus dans la liste Assigned Port.
TCP connection
Entrez l’adresse IP de l’appareil serveur Modbus, en veillant à sélectionner le port IP 502.
Assurez-vous que les protocoles Modbus RTU et Modbus TCP/IP sont activés.
- Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Modbus Device.
- Cliquez sur OK pour ajouter le serveur Modbus. L'appareil apparaît maintenant dans la liste.
- Répétez les étapes 4 à 10 pour ajouter vos autres appareils serveurs Modbus.
Par exemple, si vous avez sélectionné Connexion TCP 1 dans la liste déroulante Connected via, sélectionnez l’onglet TCP 1.