Secure ION

Secure ION, ou ION sur TLS, renforce la sécurité du protocole ION par l’utilisation d’un tunnel de chiffrement (TLS) entre l’appareil et le client logiciel.

Remarque : La couche supplémentaire TLS s’applique uniquement à une connexion basée sur TCP/IP (Ethernet). Elle ne s’applique pas aux communications série.

Pour utiliser Secure ION, votre infrastructure informatique doit être configurée de manière à laisser passer le trafic sur le port Secure ION. Le port par défaut pour Secure ION est 7443.

Concepts connexes :

Certificats de sécurité Secure ION

Sessions ION

Tâches connexes :

Connexion à un appareil avec Secure ION